Supprimer un nom logique

Supprimez un nom logique à partir de
Réseaux et périphériques
lorsque vous n'en avez pas besoin en tant qu'alias d'un périphérique de contrôle ou d'un réseau. Après avoir supprimé un nom logique, les autorisations de sécurité pour les périphériques qui lui sont associés sont restaurées pour le périphérique ou le réseau.
IMPORTANT:
Les contrôleurs
RSLogix 5000
n'utilisant pas de chemins réseau relatifs, la suppression d'un nom logique associé à un contrôleur
RSLogix 5000
peut causer des résultats inattendus.
Pour supprimer un nom logique
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Réseaux et périphériques
    jusqu'à ce que
    Noms logiques
    soit visible.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom logique et sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal