Ajouter un nom logique à une zone ou à une application
Les périphériques dont les noms logiques sont identiques partagent les autorisations de sécurité sur différents réseaux de contrôles et différents ordinateurs, même si ces périphériques sont configurés avec des noms de pilote ou des chemins réseau différents. Ajoutez des noms logiques avant de configurer la sécurité des contrôleurs
RSLogix 5000
. Pour tous les autres types de matériel de contrôle, vous pouvez choisir d'associer des paramètres de sécurité à des noms logiques ou à des chemins réseau relatifs.Ajoutez un nom logique à une zone ou à une application lorsque les autorisations associées au nom logique sont héritées de cette zone ou de cette application. Pour savoir comment supprimer le nom logique, reportez-vous à Supprimer un nom logique d'une zone ou d'une application.
Conditions préalables
L'ajout d'un nom logique nécessite les autorisations suivantes pour la zone ou l'application :
- Commun > Création d'enfants
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
Pour ajouter un nom logique à une zone ou à une application
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application ou la zone, pointez surNom logique, puis sélectionnezNouveau.
- DansNouveau nom logique, saisissez un nom et sélectionnezOK.
Fournir une réponse