Propriétés du nom logique
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du nom logique ?
Dans la fenêtre
de l'explorateur
, développez l'arborescence de FactoryTalk
Network Directory ou Local Directory jusqu'à ce que l'application ou la zone où vous souhaitez attribuer le nom logique soit visible. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur la zone ou l'application, pointez sur Nom logique
et cliquez sur Nouveau
.Vous pouvez également ouvrir l'option
Nouveau nom logique
à partir de l'Éditeur de ressources
ou de l'arborescence Noms logiques
dans l'explorateur
(le cas échéant).Utilisez
Propriétés du nom logique
pour :- Afficher les périphériques de contrôle associés à un nom logique
- Afficher ou supprimer la zone associée à un périphérique de contrôle via ses regroupements de ressources
Utilisez les paramètres suivants pour modifier les propriétés d'un nom logique.
Paramètre | Description |
|---|---|
Nom logique | Sélectionnez un nom logique pour éditer les périphériques de contrôle qui y sont associés. Pour créer un nouveau nom logique, sélectionnez Nouveau puis, dans Nouveau nom logique , saisissez un nom logique. Pour un contrôleur RSLogix 5000 , saisissez un nom identique au nom du périphérique enregistré dans le contrôleur. Les périphériques dont les noms logiques sont identiques partagent les autorisations de sécurité sur différents réseaux de contrôles et différents ordinateurs, même si ces périphériques sont configurés avec des noms de pilote ou des chemins réseau différents.Après avoir défini un nom logique, créez des autorisations de sécurité pour le périphérique de contrôle. Les nouvelles autorisations de sécurité sont maintenant associées au nom logique. Toute autorisation de sécurité définie avant qu'un nom logique ne soit attribué reste associée au chemin réseau relatif du périphérique et n'est pas copiée sur le nom logique. Les périphériques RSLogix 5000 n'utilisant pas de chemins réseau relatifs, définissez leurs noms logiques RSLogix 5000 avant de configurer la sécurité. |
Périphériques membres | Cette liste affiche les chemins réseau relatifs des périphériques référencés par le nom logique sélectionné. Pour ajouter des périphériques au nom logique sélectionné, sélectionnez Ajouter . Vous pouvez ajouter plusieurs périphériques sur un seul nom logique, mais vous ne pouvez pas ajouter un seul périphérique à plusieurs noms logiques. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez Appliquer .Pour supprimer un périphérique du nom logique sélectionné, sélectionnez le périphérique, puis Supprimer . |
Zone associée à | Si le nom logique sélectionné est membre d'un regroupement de ressources matérielles, ce champ affiche la zone à partir de laquelle le nom logique hérite ses autorisations de sécurité. Les informations dans ce champ ne sont affichées qu'à titre indicatif. Il est impossible de modifier ce champ. Pour supprimer le nom logique d'une zone, sélectionnez Supprimer . |
Fournir une réponse