Propriétés générales de l'application

Comment ouvrir les propriétés générales de l'application ?
  • Dans la fenêtre
    de l'explorateur
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'une application et sélectionnez
    Propriétés
    .
Utilisez l'option
Propriétés générales de l'application
pour afficher le nom d'une application et modifier sa description.
Dans
Description
, saisissez un texte pour décrire l'application. Par exemple, expliquez sa fonction, l'équipement qu'elle utilise, les informations de support ou l'historique des versions. Ces informations n'apparaissent nulle part d'autre dans le système FactoryTalk. Elle peut être mise à jour selon les besoins afin de refléter son état actuel.
Le nom d'une application ne peut pas être modifié.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal