Nouveau nom logique

Comment ouvrir l'option Nouveau nom logique ?
Dans la fenêtre
de l'explorateur
, développez l'arborescence de
FactoryTalk
Network Directory ou Local Directory jusqu'à ce que l'application ou la zone où vous souhaitez attribuer le nom logique soit visible. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur la zone ou l'application, pointez sur
Nom logique
et cliquez sur
Nouveau
.
Vous pouvez également ouvrir l'option
Nouveau nom logique
à partir de
l'Éditeur de ressources
ou de l'arborescence
Noms logiques
dans
l'explorateur
(le cas échéant).
Utilisez l'option
Nouveau nom logique
pour créer un alias du chemin d'accès à un périphérique. Un nom logique associe les autorisations de sécurité directement au nom plutôt qu'au chemin. Ceci vous permet d'associer un réseau ou un périphérique avec un seul ensemble d'autorisations de sécurité. Les périphériques, dont les noms logiques sont identiques, partagent des autorisations de sécurité sur différents réseaux de contrôle et sur plusieurs ordinateurs.
IMPORTANT:
Lorsque vous utilisez des contrôleurs
RSLogix 5000®
, vous devez utiliser des noms logiques pour ajouter un mappage entre
FactoryTalk Administration Console
et les périphériques.
Après avoir créé un nom logique, saisissez un nom descriptif pour l'identifier.
  • Si
    Nouveau nom logique
    est ouvert à partir d'une application ou d'une zone dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , le nouveau nom logique est attribué à l'application ou à la zone.
  • Si
    Nouveau nom logique
    est ouvert à partir de la boîte de dialogue
    Sélectionner les ressources
    , utilisez
    Propriétés du nom logique
    pour attribuer le nouveau nom logique à une application ou à une zone.
Comment dois-je procéder pour ajouter ou supprimer un nom logique ?
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal