Effectuer des changement lors de l'exécution dans les applications FactoryTalk

Les changements apportés à l'environnement de développement qui peuvent être transférés vers l'application pendant son exécution sont appelés « modifications d'exécution ». Ils appartiennent à quatre groupes :
  • Les changements qui prennent immédiatement effet.
  • Les changements qui nécessitent une action non disruptive, comme la réouverture d'un affichage graphique, avant qu'ils ne prennent effet.
  • Les changements qui nécessitent une action disruptive, comme le redémarrage d'un serveur ou d'un client runtime, avant qu'ils ne prennent effet.
  • Les changements qui peuvent causer des effets indésirables.
Des avertissements ont été ajoutés dans
FactoryTalk
pour indiquer aux utilisateurs si un changement de l'environnement de développement affectera négativement le système d'exécution. Si le changement est effectué dans une boîte de dialogue, cette icône d'avertissement ico_warning s'affiche à côté du composant où le changement peut être fait.
Placez le curseur de la souris sur l'icône ico_warning pour afficher les avertissements suivants :
La modification de ces données au moment de l'exécution pourrait entraîner des résultats inattendus. Reportez-vous à la rubrique « Effectuer des changements lors de l'exécution dans les applications
FactoryTalk
 » dans l'aide en ligne.
Si le changement est effectué dans un élément de menu, un message d'avertissement s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur l'élément du menu.
Lorsque cette icône ou ce message d'avertissement s'affiche, cela indique que, si le changement est effectué pendant que l'application est en cours d'exécution, les effets négatifs suivants peuvent se produire :
  • Un ou plusieurs clients d'exécution (par exemple, le client d'affichage
    FactoryTalk View SE
    ) peut cesser de répondre (par exemple, les commandes de la souris ne fonctionnent plus).
  • Un ou plusieurs clients d'exécution n'affichent plus les données correctes (par exemple, un changement de la valeur d'un point n'est pas pris en compte dans le client).
  • Un ou plusieurs processus
    FactoryTalk View
    peuvent se bloquer ou cesser de répondre.
Changements pouvant causer des effets indésirables
  • Modification du nom d'un ordinateur hébergeant un serveur
    FactoryTalk Linx
    , un serveur
    OPC
    DA, un serveur de ressources et d'état, un serveur d'alarmes et d'événements de points, un serveur
    FactoryTalk Batch
    ou
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
  • Modification des propriétés de redondance d'un serveur
    FactoryTalk Linx
    , un serveur
    OPC
    DA, un serveur d'alarmes et d'événements de points, un serveur
    FactoryTalk Batch
    ou
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
  • Suppression d'un serveur (serveur
    FactoryTalk Linx
    , serveur
    OPC
    DA, serveur de ressources et d'état, serveur d'alarmes et d'événements de points, serveur
    FactoryTalk Batch
    ,
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector ou IHM)
  • Modification des informations de raccourci
    FactoryTalk Linx
  • Modification du contenu de l'onglet
    FactoryTalk Linx
    Communications
  • Désactivation des
    FactoryTalk
    Alarms and Events tandis que le client d'affichage
    FactoryTalk View SE
    est en cours d'exécution et affiche les informations relatives aux
    FactoryTalk
    Alarm and Event
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal