Gérer des serveurs
Une instance de
FactoryTalk Directory
contient un certain nombre de serveurs de données, de serveurs de périphériques, de serveurs d'alarmes et d'événements et de serveurs IHM. Ajoutez un serveur à une application ou à une zone pour créer un lien entre le serveur et le FactoryTalk Directory
. Chaque zone peut disposer d'un serveur IHM.Ajoutez les serveurs suivants à une application ou à une zone :
Après avoir ajouté un serveur :
- IMPORTANT:La gestion des serveurs nécessite des autorisations explicites. Pour vérifier les autorisations, dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris surFactoryTalk Directoryréseau ou local, puis sélectionnezSécurité. Confirmez les autorisations répertoriées dans les conditions requises pour la tâche avec le compte d'utilisateur connecté.
Fournir une réponse