Ajouter un serveur FactoryTalk Batch
Ajoutez et configurez un serveur
FactoryTalk® Batch
, y compris les propriétés de FactoryTalk
Archiver, à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services
dans FactoryTalk Administration Console
.
CONSEIL:
Pour
FactoryTalk Batch
versions 17.00 et antérieures, continuez à configurer le serveur FactoryTalk Batch
, y compris les propriétés de FactoryTalk
Archiver associées, à l'aide de la boîte de dialogue Options du serveur
dans FactoryTalk Batch Equipment Editor
.Les informations de configuration du serveur
Configurez les propriétés FactoryTalk Batch
fournissent une configuration centralisée du fonctionnement des services par lots. Cela inclut des informations de configuration pour l'emplacement des fichiers de projet, le comportement de redémarrage, l'emplacement et le format des journaux d'événements, divers paramètres d'exécution et la configuration de l'archivage et de la génération de rapports.FactoryTalk
Archiver pour spécifier si et comment les fichiers d'enregistrement de lot électronique (.evt
ou .evtj
) sont insérés dans la base de données compatible ODBC.Les modifications apportées à des éléments tels que les propriétés du serveur
FactoryTalk Batch
, le répertoire du modèle de zone et le répertoire de journalisation des erreurs prennent effet après un redémarrage du serveur FactoryTalk Batch
. Les modifications apportées au répertoire de recette ou au répertoire de journal nécessitent également un redémarrage du serveur FactoryTalk Batch
.Les modifications apportées aux propriétés de
FactoryTalk
Archiver ne nécessitent pas de redémarrage du serveur FactoryTalk Batch
. Ces modifications entreront en vigueur la prochaine fois que le serveur FactoryTalk Batch
aura besoin de la propriété.
CONSEIL:
FactoryTalk Batch
ne prend pas en charge l'utilisation de lecteurs mappés. N'utilisez pas de lecteurs mappés pour les répertoires de projet.Conditions préalables
L'ajout d'un serveur
FactoryTalk Batch
nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :- Commun > Création d'enfants
- Commun> Ecriture
- Commun > Lecture
Pour ajouter un serveur
FactoryTalk Batch
:- OuvrezFactoryTalk Administration Consoleet connectez-vous àFactoryTalkNetwork Directory.
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'application ou de la zone.
- Sélectionnez .
- Dans l'ongletGénéral, configurez un serveurFactoryTalk Batchprincipal :
- Dans la zoneNom, saisissez une étiquette pour l'objet du serveurFactoryTalk Batch.
- UtilisezParcourirpour localiser l'ordinateur hébergeant le serveur.
- Configurez les options du serveur.
- SélectionnezAppliquer.
- Dans l'ongletParamètres du projet, indiquez l'ordinateur qui hébergera le serveurFactoryTalk Batchprincipal et configurez les chemins du projet. Pour enregistrer vos modifications, cliquez surAppliquer.
- Dans l'ongletRapports par lots, configurez la méthode et les paramètres queFactoryTalkArchiver utilisera pour archiver les données d'enregistrement par lots. Pour enregistrer vos modifications, cliquez surAppliquer.
- Dans l'ongletÉvénements archivés, configurez les types d'événements queFactoryTalkArchiver archivera. Pour enregistrer vos modifications, cliquez surAppliquer.
- Dans l'ongletDescripteurs et valeurs par défaut, configurez des chaînes d'appel croisé et des liens hypertexte. Pour enregistrer vos modifications, cliquez surAppliquer.
- (Facultatif) Dans l'ongletAvancé, configurez les propriétés étendues du serveurFactoryTalk Batch. Pour enregistrer vos modifications, cliquez surAppliquer.
- (Facultatif) Configurez un serveurFactoryTalk Batchsecondaire pour créer une paire de serveursFactoryTalk Batchqui peut reprendre ou poursuivre l'exécution par lots sur l'autre membre de la paire.
- Dans l'ongletServeur secondaire, configurez un serveurFactoryTalk Batchsecondaire. Pour enregistrer vos modifications, cliquez surAppliquer.
- Dans l'ongletParamètres du projet, indiquez l'ordinateur qui hébergera le serveurFactoryTalk Batchsecondaire et configurez les chemins du projet. Pour enregistrer vos modifications, cliquez surAppliquer.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnezOK.
Fournir une réponse