Boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services - onglet Général
Dans la boîte de dialogue
Propriétés de FactoryTalk Batch Services
, utilisez l'onglet Général
pour configurer les options du serveur FactoryTalk® Batch
principal.Paramètres de l'onglet Général
L'onglet
Général
vous permet de configurer un serveur FactoryTalk Batch
principal et les options correspondantes.Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Étiquette dans FactoryTalk Directory pour l'objet du serveur FactoryTalk Batch . Chaque Nom doit être unique au sein d'une application ou d'une zone FactoryTalk Directory .Les autres spécifications pour ce champ obligatoire sont les suivantes :
|
Ordinateur hébergeant le serveur principal FactoryTalk Batch | Recherchez ou entrez le nom de l'ordinateur hôte sur lequel réside le serveur principal FactoryTalk Batch .Le nom de l'ordinateur hôte ne peut être utilisé que par un objet du serveur FactoryTalk Batch dans le FactoryTalk Directory , et non par un autre serveur principal FactoryTalk Batch ou secondaire (le cas échéant). Si vous entrez le même nom d'ordinateur hôte pour plusieurs objets du serveur FactoryTalk Batch dans l'instance de FactoryTalk Directory , FactoryTalk Batch utilisera la configuration de l'objet du serveur FactoryTalk Batch associé à la première instance trouvée du nom d'ordinateur hôte. |
Activer FactoryTalk e Procedure | Sélectionnez cette option pour spécifier que le serveur FactoryTalk Batch doit fonctionner en coordination avec FactoryTalk e Procedure®
FactoryTalk e Procedure®
Propriétés de FactoryTalk Batch Services . |
Activer FactoryTalk Batch Material Manager | Sélectionnez cette option pour spécifier que le serveur FactoryTalk Batch doit fonctionner en coordination avec FactoryTalk Batch Material Manager et activer les options FactoryTalk Batch Material Manager dans l'ensemble de la boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services . |
Création d'un lot
Dans la zone
Création d'un lot
, configurez la façon dont le serveur principal FactoryTalk Batch
génère un ID unique pour chaque lot lors de la création du lot, ainsi que le nom de lot par défaut affiché auprès de l'opérateur lors de l'ajout d'un lot.Paramètre | Description |
|---|---|
Créer une plage d'ID | À des fins d'identification du lot, le serveur principal FactoryTalk Batch génère un CreateID unique pour chaque lot lors de sa création.Ce champ Créer une plage d'ID contrôle la plage d'ID que le serveur principal FactoryTalk Batch peut utiliser lors de la génération d'un CreateID . Pour vous assurer que tous les ID générés par une paire de serveur FactoryTalk Batch sont uniques, vous ne pouvez pas sélectionner la même plage pour le serveur principal FactoryTalk Batch et son serveur secondaire.
CONSEIL:
Les propriétés du champ
Créer une plage d'ID pour le serveur secondaire FactoryTalk Batch se trouvent dans l'onglet Serveur secondaire . Pour plus d'informations, reportez-vous au Boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services - onglet Serveur secondaire.Pour générer un nouveau CreateID , le serveur principal FactoryTalk Batch incrémente le dernier CreateID d'une unité (en ignorant tous les ID qui existent dans le fichier eventdir.txt ). |
ID de lot par défaut | Lors de l'ajout d'un lot, l'une des propriétés visible à l'opérateur dans la page Création d'un lot FactoryTalk Batch View est ID de lot . Ce champ ID de lot par défaut définit la valeur par défaut que l'opérateur voit initialement dans la propriété ID de lot .La valeur du champ ID de lot par défaut doit répondre aux conditions suivantes :
La valeur par défaut de ce champ obligatoire est BATCH_ID . |
Fichiers d'événements
Lors de l'exécution par lot, le serveur principal
FactoryTalk Batch
crée un enregistrement de lot électronique. Un enregistrement de lot électronique comprend un enregistrement complet des événements d'un lot. La zone Fichiers d'événements
vous permet de configurer les paramètres liés à l'enregistrement de lot électronique.Paramètre | Description |
|---|---|
Format de fichier | Définit le format de fichier des enregistrements de lots électroniques. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste :
|
Activer les signatures du journal des événements | Sélectionnez cette option pour activer les signatures du journal des événements, une fonction qui détecte les modifications non autorisées apportées aux enregistrements de lots électroniques (fichiers .evt ou .evtj ).
CONSEIL:
Reportez-vous à la section pour plus d'informations sur les signatures du journal des événements.
|
Divers
La zone
Divers
permet de définir les options relatives à la propagation de l'état hold (mise en attente) et aux limites.Lorsqu'un lot s'exécutant dans un serveur principal
FactoryTalk Batch
détecte une condition de panne, le système peut empêcher tout ou partie d'un lot de se propager dans la hiérarchie des recettes. Le type de Propagation de la mise en attente
sélectionné identifie la quantité du lot qui est commandée pour être mise en attente en réponse à la panne et la quantité qui continue à s'exécuter.Type | Description |
|---|---|
None | Aucune mise en attente. L'ensemble du lot continue de fonctionner. |
Phase | Met en attente uniquement la phase affectée, ce qui permet au reste de l'unité de la phase et de toutes les autres unités de continuer à fonctionner. |
Opération | Met en attente uniquement la phase affectée et l'opération associée, ce qui permet au reste de l'unité de l'opération et de toutes les autres unités de continuer à fonctionner. |
Unité | Met en attente la phase et l'unité associée, et toutes les autres unités continuent de fonctionner. |
Lot | Met en attente la totalité du lot. C'est la valeur par défaut. |
D'autres paramètres dans la zone
Divers
permettent de définir des options relatives aux limites.Paramètre | Description |
|---|---|
Taille maximale du fichier journal (Mo) | Le serveur principal FactoryTalk Batch enregistre les activités dans un fichier journal (Batchsvr.log ). Ce champ obligatoire définit la taille maximale (en mégaoctets) du fichier journal. Lorsque la taille maximale du fichier journal est atteinte, ce dernier agit de manière circulaire, les nouveaux enregistrements remplaçant les plus anciens.Ce champ a une valeur entière minimale de 1 et une valeur entière maximale de 1 024. La valeur par défaut est 10 Mo. |
Espace disque minimal (Mo) | Ce champ obligatoire définit l'espace disque minimal (en Mo) devant être disponible avant qu'un lot puisse être ajouté à la BatchList . Un espace disque suffisant permet d'éviter la perte de données.Ce champ a une valeur entière minimale de 1 et une valeur entière maximale de 1 024. La valeur par défaut est 1 Mo. |
Nombre maximal d'éléments à vérifier en parallèle | À partir de FactoryTalk Batch Service Manager , vous pouvez envoyer une commande d'exécution au serveur principal FactoryTalk Batch pour vérifier les points dans le modèle de zone. Comme la vérification simultanée de tous les points peut fortement solliciter les serveurs de données associés, en particulier lorsque des lots sont en cours d'exécution, la commande effectue, par défaut, la vérification un point à la fois.Ce champ obligatoire vous permet d'augmenter le nombre de points vérifiés simultanément par la commande, jusqu'à un nombre entier maximal de 30. La valeur par défaut est 1 . |
Quantité minimale de mémoire virtuelle libre (Mo) | Ce champ obligatoire définit la quantité minimale de mémoire virtuelle (en Mo) qui doit être disponible pour que le serveur principal FactoryTalk Batch autorise la création de lots. Une mémoire adéquate permet d'éviter les pannes du serveur FactoryTalk Batch .Ce champ a une valeur entière minimale de 102 et une valeur entière maximale de 3 840. La valeur par défaut est 512 Mo. |
Délai d'expiration des communications OPC
La zone
Délai d'expiration des communications OPC
vous permet de configurer le minuteur de surveillance du serveur principal FactoryTalk Batch
.Paramètre | Description |
|---|---|
Période (ms) | Ce champ obligatoire définit l'intervalle de temps (en millisecondes) utilisé par le serveur principal FactoryTalk Batch pour vérifier la qualité de la communication avec les serveurs FactoryTalk Live Data et les serveurs OPC et pour tenter de reconnecter la logique en cas de perte de connexion au serveur de données.Ce champ a une valeur entière minimale de 1 000 et une valeur entière maximale de 60 000. La valeur par défaut est 10 000 ms. |
Nombre d'échecs autorisés | Ce champ obligatoire définit le nombre de périodes consécutives d'échec de définition ou de réinitialisation de l'horloge de surveillance autorisées par le serveur principal FactoryTalk Batch avant que l'état de la connexion à un FactoryTalk Live Data ou à un serveur de données OPC ne soit marqué BAD (mauvaise) et que les lots utilisant ce serveur de données répondent en fonction de leur type de propagation de la mise en attente configuré.Ce champ a une valeur entière minimale de 2 et une valeur entière maximale de 999 999 999. La valeur par défaut est 5 . |
Politiques de matériau
La zone
Politiques de matériau
n'est accessible que lorsque vous sélectionnez l'option Activer FactoryTalk Batch Material Manager
dans cet onglet. Cette zone vous permet de configurer un serveur FactoryTalk Batch
Material Manager
et de configurer le comportement du serveur FactoryTalk Batch
en cas de perte de communication avec le serveur de matériau FactoryTalk Batch
.Paramètre | Description |
|---|---|
Ordinateur hébergeant le serveur de matériau FactoryTalk Batch | Recherchez ou saisissez le chemin d'accès à l'ordinateur où réside le serveur de matériau principal FactoryTalk Batch . L'ordinateur doit se trouver dans FactoryTalk Directory . |
Comportement de communication perdue | Configurez le comportement lorsque le serveur FactoryTalk Batch perd la communication avec le serveur de matériau FactoryTalk Batch . Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste :
|
Mise en attente en cas d'alimentation divisée | Cette option, activée par défaut, met les lots en attente en cas d'alimentation divisée.
CONSEIL:
Si vous choisissez de désactiver cette option, il est possible que les lots n'obtiennent pas les quantités de matériau attendues, sauf si vous créez des boucles de matériau dans la recette pour chaque matériau activé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande
Créer une boucle de matériau , reportez-vous à la section . |
Fournir une réponse