Configurer la haute disponibilité (High Availability, HA) de FactoryTalk Batch
Vous pouvez éventuellement configurer un serveur
FactoryTalk® Batch
secondaire pour créer une paire de serveurs FactoryTalk Batch
qui peut reprendre ou poursuivre l'exécution par lots sur l'autre membre de la paire.Pour configurer un serveur
FactoryTalk Batch
secondaire :- Dans la boîte de dialoguePropriétés de FactoryTalk Batch Services, utilisez l'ongletServeur secondairepour configurer les options du serveurFactoryTalk Batchsecondaire.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés de FactoryTalk Batch Services, utilisez l'ongletParamètres du projetpour configurer les paramètres du projet pour un ordinateur sur lequel le serveurFactoryTalk Batchsecondaire est installé.
Fournir une réponse