Modifier les propriétés du serveur FactoryTalk Batch
Ouvrez la boîte de dialogue
Propriétés de FactoryTalk Batch Services
pour modifier la configuration d'un serveur FactoryTalk® Batch
.Conditions préalables
La modification d'un serveur
FactoryTalk Batch
nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :- Commun > Création d'enfants
- Commun> Ecriture
- Commun > Lecture
Pour modifier les propriétés du serveur
FactoryTalk Batch
:- OuvrezFactoryTalk Administration Consoleet connectez-vous àFactoryTalkNetwork Directory.
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développez des applications ou des zones jusqu'à ce que le serveurFactoryTalk Batchsoit visible.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveurFactoryTalk Batchet sélectionnezPropriétés.
Fournir une réponse