Boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services - onglet Événements archivés
Dans la boîte de dialogue
Propriétés de FactoryTalk Batch Services
, utilisez l'onglet Événements archivés
pour configurer les types d'événements archivés par FactoryTalk®
Archiver.Paramètres de l'onglet Événements archivés
Les types d'événements sélectionnés dans l'onglet
Événements archivés
identifient les données d'enregistrement de lot électronique écrites par FactoryTalk
Archiver dans une table SQL de la base de données BatchHistoryEx
.
CONSEIL:
Pour obtenir des définitions détaillées des types d'événements, reportez-vous à la section .
Il existe trois groupes de types d'événements :
- ÉvénementsFactoryTalk Batch
- ÉvénementsFactoryTalk BatchMaterial ManagerCONSEIL: La zoneÉvénements de FactoryTalk Batch Material Managern'est accessible que si vous avez sélectionné, dans l'ongletGénéral, l'optionActiver FactoryTalk Batch Material Manager.
- ÉvénementsFactoryTalkeProcedure®CONSEIL: La zoneÉvénements FactoryTalk eProceduren'est accessible que si vous avez sélectionné, dans l'ongletGénéral, l'optionActiver FactoryTalk eProcedure.
Pour configurer les options qui définissent la collecte de données
FactoryTalk
Archiver, y compris le nom de la table SQL, accédez à la section Boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services - onglet Rapports par lots.Fournir une réponse