Boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services : paramètres du serveur principal dans l'onglet Paramètres du projet
Dans la boîte de dialogue
Propriétés de FactoryTalk Batch Services
, utilisez l'onglet Paramètres du projet
pour spécifier l'ordinateur qui hébergera le serveur FactoryTalk® Batch
principal et configurer les chemins d'accès au projet.Onglet Paramètres du projet
Une fois que vous avez sélectionné un serveur
FactoryTalk Batch
dans l'onglet Paramètres du projet
, vous pouvez définir les chemins d'accès au projet et les propriétés de redémarrage de ce serveur.
CONSEIL:
Pour plus d'informations sur la configuration de cet onglet pour un serveur
FactoryTalk Batch
secondaire, reportez-vous à la section Boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services : paramètres du serveur secondaire dans l'onglet Paramètres du projet.Paramètre | Description |
|---|---|
Serveur | Sélectionnez Principal pour configurer les paramètres du projet du serveur FactoryTalk Batch principal. Les valeurs valides dans la liste Serveur sont les suivantes :
|
Nom de l'ordinateur | Ce champ en lecture seule affiche l'étiquette du serveur FactoryTalk Batch principal, qui provient du champ Ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk Batch principal expliqué dans la section Boîte de dialogue Propriétés de FactoryTalk Batch Services - onglet Général. |
Répertoires de serveurs
La zone
Répertoires de serveur
est l'emplacement dans lequel vous définissez les chemins de projet dont le serveur FactoryTalk Batch
principal a besoin pour accéder à la fois à ses propres répertoires et à ceux du serveur FactoryTalk Batch
secondaire associé.Lorsque vous ouvrez l'onglet
Paramètres du projet
, un message s'affiche en bas de l'onglet Paramètres du projet
pour vous avertir si aucun chemin n'est visible depuis l'ordinateur actuel. Par exemple : Les chemins suivants n'existent pas : Chemin d'accès au projet racine, Journal des événements, Redémarrage, Enregistrement des erreurs, Instructions, Modèle de zone, Répertoire de recettes
.Le tableau ci-dessous définit les deux options de
stratégie de chemin de projet
pour configurer les chemins d'accès au projet. L'option que vous sélectionnez pour le serveur FactoryTalk Batch
principal est indépendante de l'option que vous sélectionnez pour le serveur FactoryTalk Batch
secondaire.Stratégie | Description |
|---|---|
Chemins d'accès par défaut | Lorsque cette option est sélectionnée, le système désactive les champs suivants et les renseigne automatiquement avec un chemin commençant par la racine du chemin de projet :
|
Chemins personnalisés | Lorsque cette option est sélectionnée, tous les champs de chemin sont accessibles pour rechercher ou saisir un chemin.
CONSEIL:
Lors de la transition de
chemins par défaut à chemins personnalisés , les chemins Journal des événements , Enregistrement des erreurs , Instructions , Redémarrage et Répertoire des recettes conservent dans un premier temps les chemins par défaut. |
Directory | Description |
|---|---|
Racine du chemin de projet | Recherchez ou saisissez le chemin d'accès à l'emplacement où vous souhaitez stocker vos répertoires de projet. Si l'emplacement que vous sélectionnez est vide ou incorrect, le système FactoryTalk Batch essaiera de remplir ce champ avec le répertoire FTBATCH_PROJECTS . Si le répertoire FTBATCH_PROJECTS n'existe pas, le système le remplit avec le répertoire C:\Users\Public\Documents . |
Modèle de zone | Recherchez ou saisissez le chemin d'accès au fichier de modèle de zone (par exemple, \\MY_COMPUTER\FTBATCH_PROJECTS\SampleDemo1\Recipes\ice_cream1.cfg ). |
Directory | Description |
|---|---|
Journal des événements | Si vous avez sélectionné Chemins par défaut comme stratégie de chemin de projet , ce champ est automatiquement renseigné. Si vous avez sélectionné Chemins personnalisés , recherchez ou saisissez le chemin d'accès à l'emplacement où vous souhaitez stocker le Journal des événements .
CONSEIL:
Vous devez définir le chemin du journal d'événements , faute de quoi le serveur FactoryTalk Batch principal ne démarrera pas. Le chemin Event Journal recommandé est un sous-répertoire à la racine du chemin de projet (par exemple, FTBATCH_PROJECTS ).Le serveur ne démarrera pas non plus si le chemin du Journal des événements n'est pas valide. Un message d'erreur indiquant que le chemin n'est pas valide s'affiche dans le fichier batchsvr.log . |
Journal en double | Recherchez ou saisissez le chemin d'accès à l'emplacement où vous souhaitez stocker le journal en double facultatif.
CONSEIL:
Le serveur
FactoryTalk Batch principal ne démarrera pas si le chemin du journal en double n'est pas valide. Un message d'erreur indiquant que le chemin n'est pas valide s'affiche dans le fichier batchsvr.log .Si un serveur FactoryTalk Batch secondaire est configuré, il est recommandé de mettre en miroir les répertoires de journal d'événements et de journal en double . Par exemple :
|
Journalisation des erreurs | Si vous avez sélectionné Chemins par défaut comme stratégie de chemin de projet , ce champ est automatiquement renseigné. Si vous avez sélectionné Chemins personnalisés , recherchez ou saisissez le chemin d'accès à l'emplacement où vous souhaitez stocker la journalisation des erreurs . |
Instructions | Si vous avez sélectionné Chemins par défaut comme stratégie de chemin de projet , ce champ est automatiquement renseigné. Si vous avez sélectionné Chemins personnalisés , recherchez ou saisissez le chemin d'accès à l'emplacement où vous souhaitez stocker les instructions .
CONSEIL:
Ce champ n'est accessible que si vous avez sélectionné, dans l'onglet
Général , l'option Activer FactoryTalk eProcedure . |
Redémarrer | Si vous avez sélectionné Chemins par défaut comme stratégie de chemin de projet , ce champ est automatiquement renseigné. Si vous avez sélectionné Chemins personnalisés , recherchez ou saisissez le chemin d'accès à l'emplacement où vous souhaitez stocker les fichiers contenant des informations de redémarrage.
CONSEIL:
Vous devez définir un chemin de redémarrage valide, faute de quoi le serveur FactoryTalk Batch principal ne démarrera pas et un enregistrement d'erreur sera écrit à la fois dans les événements FactoryTalk et dans le fichier batchsvr.log .Le serveur ne démarrera pas non plus si le chemin Restart n'est pas valide. |
Redémarrage en double | Recherchez ou saisissez le chemin d'accès à l'emplacement où vous souhaitez stocker les fichiers contenant des informations de redémarrage en double. Ce répertoire est facultatif.
CONSEIL:
Si le chemin du
redémarrage en double n'est pas valide, le serveur FactoryTalk Batch principal ne démarrera pas et un enregistrement d'erreur sera écrit à la fois dans les événements FactoryTalk et dans le fichier batchsvr.log .Si un serveur FactoryTalk Batch secondaire est configuré, il est recommandé de mettre en miroir les répertoires de redémarrage et de redémarrage en double . Par exemple :
|
Paramètre | Description |
|---|---|
Format de recette | Sélectionnez le format de fichier des recettes stockées :
|
Répertoire des recettes | Si vous avez sélectionné Chemins par défaut comme stratégie de chemin de projet , ce champ est automatiquement renseigné. Si vous avez sélectionné Chemins personnalisés , recherchez ou saisissez le chemin d'accès à l'emplacement où vous souhaitez stocker le Répertoire des recettes . |
Base de données | Répertorie les bases de données Microsoft SQL Server disponibles. Sélectionnez la base de données dans laquelle stocker les recettes. Activée uniquement lorsque vous sélectionnez Base de données Microsoft SQL Server comme Format de recette .
CONSEIL:
Ce champ n'est accessible que lorsque vous sélectionnez
Base de données Microsoft SQL Server comme option de Format de recette . |
Répertoires de serveur - Propriétés de redémarrage
La zone
Propriétés de redémarrage
vous permet de spécifier une méthode pour redémarrer le serveur FactoryTalk Batch
principal en cas de panne de l'ordinateur.Paramètre | Description |
|---|---|
Type de redémarrage | Sélectionnez une méthode de redémarrage :
|
Durée maximale d'attente de communications fiables avec le contrôleur lors d'un redémarrage instantané (s) | Étant donné qu'un redémarrage instantané peut s'exécuter rapidement, une perte de communication peut se produire si le serveur FactoryTalk Batch secondaire ne dispose pas de suffisamment de temps pour établir une communication fiable avec tous les serveurs de données. Vous pouvez configurer ce champ pour accorder plus de temps (en secondes) de façon à établir une communication fiable sur chaque modèle de zone de tous les serveurs de données.Ce champ a une valeur entière minimale de 30 et une valeur entière maximale de 300. La valeur par défaut est 60 secondes. |
Fournir une réponse