Etat du serveur

Comment ouvrir l'État du serveur ?
Dans la
Fenêtre d'exploration
, cliquez avec le bouton droit sur un objet serveur, puis cliquez sur
État du serveur
.
Utilisez
État du serveur
pour vérifier l'état actuel d'un serveur, modifier les options de redondance d'un serveur ou basculer manuellement entre un serveur actif et un serveur en veille.
Si plusieurs serveurs sont utilisés sur un ordinateur hôte, les modifications effectuées via
État du serveur
n'affectent que la paire de serveurs sélectionnée. Tous les autres serveurs continuent de fonctionner 'de façon indépendante.
Paramètre
Description
Etat du serveur
Identifie les noms des ordinateurs hébergeant le serveur principal et le serveur secondaire, et identifie l'état actuel de chaque serveur.
Serveur principal
Indique le nom de l'ordinateur sur lequel le serveur principal est configuré.
Etat principal
Indique l'état actuel du serveur principal.
Serveur secondaire
Si disponible, affiche le nom de l'ordinateur sur lequel le serveur secondaire est configuré. Si la redondance n'a pas été configurée, la zone
Serveur secondaire
affiche « Non configuré ».
Etat secondaire
Indique l'état actuel du serveur secondaire dans une paire de serveur redondant. Si la redondance n'a pas été configurée, la zone
État secondaire
affiche « Non configuré ».
Choisissez l'une des deux options qui déterminent comment des paires de serveurs redondants se comportent lorsqu'un serveur principal redevient disponible après avoir basculé vers un serveur secondaire.
  • Continuer à utiliser le serveur secondaire même si le serveur principal redevient disponible.
    Quand une paire de serveurs redondants sont configurés avec cette option, le système ne bascule pas automatiquement d'un serveur secondaire actif quand le serveur principal devient prêt. Au lieu de cela, les clients restent reliés au serveur actif jusqu'à ce que le serveur soit manuellement basculé ou jusqu'à ce que le serveur actif s'arrête. Choisissez cette option quand vous voulez contrôler manuellement le basculement du serveur actif vers le serveur en veille. Par exemple, choisissez cette option afin d'accomplir des tâches de dépannage ou d'entretien sur un serveur principal avant qu'il devienne actif.
  • Commuter vers le serveur principal dès qu'il devient disponible
    Quand une paire de serveurs redondants sont configurés avec cette option, le système bascule automatiquement d'un serveur secondaire actif au serveur principal dès qu'il devient de nouveau disponible. Le serveur principal est toujours considéré comme le serveur préféré et redevient toujours actif dès qu'il est prêt. Le contrôle manuel des basculements entre les serveurs actifs et en veille n'est pas disponible avec cette option.
Basculement de serveur
Pour basculer le serveur actif, sélectionnez
Commuter
. Le système vérifie si le serveur en veille est prêt à devenir actif. Si le serveur en veille n'est pas prêt, le système envoie un message d'erreur à
FactoryTalk Diagnostics
. Pour vérifier les messages de diagnostic, utilisez
FactoryTalk Diagnostics
Viewer.
Si la paire de serveurs redondants est configurée pour retourner au serveur principal dès qu'il redevient disponible, le bouton
Commutation
ne sera pas disponible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal