Basculer manuellement entre les serveurs
Utilisez
État du serveur
pour basculer manuellement entre un serveur actif et un serveur secondaire en veille.Si plusieurs serveurs sont en cours d'exécution sur un ordinateur hôte, les modifications effectuées dans les
Propriétés de l'état du serveur
n'affectent que la paire de serveurs redondants sélectionnée. Tous les autres serveurs continuent de fonctionner de façon indépendante.Conditions préalables
- Utilisez l'ongletParamètres de la politiquedesPropriétés d'affectation des droits utilisateurspour obtenir les autorisations de sécurité appropriées permettant de basculer manuellement entre les serveurs.
Pour basculer manuellement entre les serveurs
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet serveur et sélectionnezÉtat du serveur.
- DansCommutation des serveurs, sélectionnezCommutation.Le système vérifie si le serveur secondaire est prêt à devenir actif. Si le serveur secondaire n'est pas prêt, le système envoie un message d'erreur àFactoryTalk Diagnostics.Le boutonCommutationest seulement disponible si une paire de serveurs redondants est configurée pour continuer d'utiliser le serveur secondaire même lorsque le serveur principal redevient disponible. Si la paire de serveurs redondants est configurée pour retourner au serveur principal dès qu'il redevient disponible, le boutonCommutationne sera pas disponible.
Fournir une réponse