États du serveur
État du serveur
affiche l'état actuel du serveur sélectionné. Si le serveur est configuré pour la redondance, État du serveur
affiche également l'état du partenaire redondant du serveur.État du serveur | Description |
|---|---|
<hôte> inatteignable | L"ordinateur client ne peut pas atteindre l'ordinateur qui héberge sons serveur. Cet état s'applique si les communications échouent entre cet ordinateur et l'ordinateur hébergeant le serveur Network Directory ou le serveur IHM. Si l'ordinateur hébergeant un serveur secondaire est déconnecté du réseau, les communications entre le serveur principal et le serveur hôte ne seront pas interrompues. Le serveur principal reste actif mais affiche un état Actif (Impossible d'atteindre le partenaire). Le serveur secondaire affiche un état <host> inaccessible . |
Actif | Le serveur est le partenaire actif dans une paire Actif - En veille. Si la redondance n'est pas configurée, le serveur est le serveur Actif . |
Actif (partenaire inaccessible) | Une paire de serveurs est configurée pour la redondance, mais l'un des serveurs ne peut pas se connecter à son partenaire. |
Echec | Le serveur a échoué. Lorsque la redondance est configurée, le serveur partenaire fournit le service. |
Chargement | Les processus du serveur sont en train de démarrer et le serveur est en train de charger les processus et les composants. |
Non configuré | La redondance n'a pas été configurée pour un serveur secondaire. |
Pas chargé | Le serveur n'est pas actuellement utilisé et n'a pas notifié le système qu'il fonctionne. |
Prêt à fournir le service | Le système est prêt à devenir le serveur actif. |
En veille | Le serveur est le partenaire En veille dans une paire Actif - En veille. Cet état ne n'applique pas si les serveurs ne sont pas configurés pour la redondance. |
Démarrage | Le serveur a fini de charger les processus et les composants ; il est en train de lire la configuration et d'effectuer d'autres tâches afin de devenir disponible. |
synchronisé - prêt à devenir actif | Le serveur est prêt à devenir le partenaire Actif dans une paire Actif - En veille. Dans cet état, le serveur passe automatiquement à l'état Actif . Cet état ne n'applique pas si les serveurs ne sont pas configurés pour la redondance. |
synchronisé - prêt à passer en veille | Le serveur est prêt à devenir le partenaire En veille dans une paire Actif - En veille. Dans cet état, le serveur passe automatiquement à l'état En veille . Cet état ne n'applique pas si les serveurs ne sont pas configurés pour la redondance. |
Synchronisation avec le serveur Actif | Le serveur est en train de passer à l'état En veille . Cet état ne n'applique pas si les serveurs ne sont pas configurés pour la redondance. |
Synchronisation avec le serveur En veille | Le serveur est en train de passer à l'état Actif . Cet état ne n'applique pas si les serveurs ne sont pas configurés pour la redondance. |
Fournir une réponse