Serveurs redondants
Pour faire en sorte que les données critiques restent disponibles pour les clients dans un système d'automatisation distribué, même pendant des interruptions du serveur, la plate-forme
FactoryTalk
offre plusieurs fonctionnalités hébergées qui prennent en charge la disponibilité du système.La configuration d'un fichier de cache local permet à un ordinateur client de continuer à fonctionner lorsqu'il est déconnecté du serveur Network Directory, en utilisant un cache local d'informations de répertoire. Lorsque déconnecté, le client ne peut pas modifier les informations du répertoire comme les zones, les serveurs et les comptes d'utilisateur. Toutefois, un cache n'assure pas la continuité du service en cas de défaillance du serveur.
Afin de réduire le risque d'interruption du service due à une défaillance du serveur, les applications
FactoryTalk
peuvent inclure deux types de serveurs qui peuvent être rendus redondants via des options de configuration standard :- ServeursFactoryTalk View SE(serveurs IHM)
- Serveurs de données (serveurFactoryTalk Linx, serveur OPC DA, serveur de ressources et d'étatFactoryTalk, serveurFactoryTalkBatch, serveur d'alarmes et d'événements de points, serveur OPC UA,RSLinx Classicet autres serveursOPC2.0 Data Access)
Chacun de ces types de serveur peut être hébergé sur le même ordinateur du réseau, ou sur des ordinateurs différents. Une fois configurée, chaque paire de serveurs redondants est disponible à tous les clients participant dans la même application de réseau. L'ajout d'ordinateurs clients supplémentaires ne nécessite aucune configuration supplémentaire.
Les serveurs de données, tels les serveurs de données
OPC
et les serveurs basés sur des périphériques (FactoryTalk Linx
), permettent aux clients d'accéder aux informations dans les contrôleurs programmables, dans d'autres périphériques et à partir d'autres serveurs de données conformes à la norme OPC
-DA (OLE for Process Control – Data Access) 2.0.Utilisez
FactoryTalk Administration Console
ou FactoryTalk View Studio
pour configurer des options de redondance des serveurs de données.
CONSEIL:
Pour configurer les options de redondance d'un serveur IHM, utilisez
FactoryTalk View Studio
.La redondance de serveur
OPC
UA est configurée indépendamment de la plate-forme FactoryTalk
.Fournir une réponse