Ajouter un serveur redondant
Configurez la redondance d'un serveur afin qu'il assure la prise en charge d'un serveur secondaire lorsque le serveur principal devient indisponible.
Lorsque vous configurez un serveur pour la redondance, gardez à l'esprit les points importants suivants :
- Le serveur secondaire ne peut être installé sur le même ordinateur que le serveur principal.
- Les serveurs principal et secondaire doivent être configurés de la même manière.
- Lorsque vous modifiez le paramètre de redondance (en passant de non redondant à redondant et réciproquement), vous devez :
- Redémarrer les ordinateurs hébergeant la paire redondante
- Redémarrer l'ordinateur hébergeant le serveurFactoryTalkNetwork Directory
Lorsque vous êtes connecté au répertoire réseau
FactoryTalk
, configurez un serveur redondant dans l'un des cas suivants :- Propriétés du serveurFactoryTalk Linx
- Propriétés du serveur de donnéesOPCDA
- Propriétés du serveur d'alarmes et d'événements de points
- Propriétés deFactoryTalk LinxOPC UA Connector
- Propriétés du serveurFactoryTalkBatch
Pour configurer la redondance d'un serveur IHM, utilisez
FactoryTalk View Studio
. Reportez-vous à l'aide en ligne de FactoryTalk View Studio
. Pour configurer la redondance pour un autre serveur dans FactoryTalk Administration Console
ou FactoryTalk View Studio
. Les méthodes permettant de définir la redondance pour différents serveurs sont similaires. La redondance de FactoryTalk Linx
OPC UA Connector est configurée indépendamment de la plate-forme FactoryTalk
. La redondance du serveur FactoryTalk Batch
est configurée dans la boîte de dialogue Propriétés des services
> onglet FactoryTalk Batch
Serveur secondaire
. Voici un exemple de configuration de la redondance d'un serveur FactoryTalk Linx
.Pour configurer la redondance d'un serveur
FactoryTalk Linx
- Dans l'explorateurFactoryTalk Administration Console, développez l'arborescence de l'application jusqu'à ce que le serveurFactoryTalk Linxsoit visible, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur, puis sélectionnezPropriétés.
- Dans l'ongletRedondance, sélectionnezOffre la redondance grâce à un serveur secondaire.
- DansOrdinateur hébergeant le serveur, saisissez le nom d'un ordinateur sur lequel le serveur secondaire s'exécutera ou cliquez sur le boutonParcourirpour localiser et sélectionner un ordinateur.
- Sélectionnez une option de commutation. DansPropriétés decette option est appelée option de basculement. Choisissez entre :FactoryTalk Linx,
- Continuer d'utiliser le serveur secondaire, même lorsque le serveur principal redevient disponible.Choisissez cette option pour contrôler manuellement le basculement du serveur secondaire vers le serveur principal.
- Commuter vers le serveur principal dès qu'il redevient disponible.Choisissez cette option pour rendre le serveur principal actif dès qu'il est prêt.
- SélectionnezAppliquerpour enregistrer les informations du serveur secondaire, puis sélectionnezOK.
Fournir une réponse