Options de commutation des serveurs
Lorsque la redondance est activée, les options de commutation des serveurs contrôlent ce qui se produit lorsqu'un serveur principal devient disponible après que le système a basculé sur l'utilisation du serveur secondaire.
Les options de commutation sont définies dans l'onglet
Redondance
des Propriétés du serveur
.Paramètre | Description |
|---|---|
Continuer à utiliser le serveur secondaire, même si le serveur principal redevient disponible | Quand une paire de serveurs redondants est configurée avec cette option, le système ne bascule pas automatiquement d'un serveur secondaire actif quand le serveur principal est prêt. Au lieu de cela, les clients restent reliés au serveur actif jusqu'à ce que le serveur soit manuellement basculé ou jusqu'à ce que le serveur actif s'arrête. Le service de surveillance de la santé décide quel serveur est le serveur actif en déterminant lequel dessert le plus d'ordinateurs clients. Certains ordinateurs peuvent utiliser un serveur de données en arrière plan, sans afficher les données aux utilisateurs. Dans ce cas, le service de surveillance de la santé reconnaît ces clients et peut considérer le serveur principal comme étant le serveur actif lorsqu'il est reconnecté. Ce comportement peut être inattendu, car vous ne voyez pas ces clients et il est même possible que vous n'en soyez pas conscient. Choisissez cette option pour réduire les basculements de serveur en cas d'interruptions fréquentes du réseau ou pour contrôler manuellement le passage du serveur actif au serveur en veille. Choisissez cette option afin d'accomplir des tâches de dépannage ou d'entretien sur un serveur principal avant qu'il devienne actif. |
Commuter vers le serveur principal dès qu'il redevient disponible | Quand une paire de serveurs redondants est configurée avec cette option, les clients basculent automatiquement d'un serveur secondaire au serveur principal dès qu'il redevient disponible. Le serveur principal est toujours considéré comme le serveur préféré et redevient toujours actif dès qu'il est prêt. Le contrôle manuel des basculements entre les serveurs actifs et en veille n'est pas disponible avec cette option. Choisissez cette option s'il y a peu d'interruptions du réseau, si aucun contrôle manuel n'est nécessaire, ou si vous n'utilisez le serveur secondaire comme sauvegarde qu'en cas d'urgence. |
Fournir une réponse