Propriétés du serveur de données OPC DA - Redondance

Comment dois-je procéder pour accéder aux propriétés de redondance d'un serveur
OPC
DA ?
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez l'application ou la zone jusqu'à ce que le serveur de données OPC soit visible.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de données OPC, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans
    Serveur de données OPC
    , sélectionnez l'onglet
    Redondance
    .
Utilisez
Redondance
pour configurer ou supprimer des options de redondance pour un serveur de données
OPC
DA. Lorsque la redondance est sélectionnée, ces paramètres déterminent quel ordinateur sert de serveur secondaire en cas d'indisponibilité du serveur principal et comment le serveur secondaire rebascule sur le serveur de données
OPC
DA principal lorsqu'il redevient disponible.
Paramètre
Description
Fournir la redondance à l'aide d'un serveur secondaire
Pour configurer les options de redondance, sélectionnez
Offre la redondance grâce à un serveur secondaire
. Pour enlever les options de redondance, décochez la case.
Ordinateur exécutant le serveur secondaire
Identifiez le nom de l'ordinateur où le serveur secondaire est situé. Saisissez le nom de l'ordinateur ou cliquez sur le bouton
Parcourir
et sélectionnez un ordinateur.
Options de basculement
Choisissez entre :
  • Continuer d'utiliser le serveur secondaire, même lorsque le serveur principal redevient disponible
    .
    Choisissez cette option pour réduire les basculements de serveur en cas d'interruptions réseau fréquentes ou si vous avez besoin d'un contrôle manuel du basculement entre le serveur actif et le serveur en veille. Par exemple, choisissez cette option afin d'accomplir des tâches de dépannage ou d'entretien sur un serveur principal avant qu'il devienne actif.
  • Retour (retourner) au serveur principal lorsqu'il devient disponible.
    Choisissez cette option si vous prévoyez peu d'interruptions de réseau, si vous n'avez pas besoin d'un contrôle manuel quand un serveur principal devient actif ou si vous voulez utiliser le serveur secondaire comme serveur de secours seulement en cas d'urgences.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal