Supprimer un serveur redondant
Supprimez un serveur redondant lorsqu'un serveur secondaire n'est plus nécessaire pour prendre le relais lorsque le serveur principal devient non disponible.
Pour supprimer un serveur redondant
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développez l'arborescence de l'application jusqu'à ce que le serveur soit visible.
- Cliquez sur le serveur avec le bouton droit de la souris et sélectionnezPropriétés.
- Dans l'ongletRedondance, effacezOffre la redondance grâce à un serveur secondaire.
- SélectionnezAppliquerpour enregistrer les informations du serveur secondaire, puis sélectionnezOK.
- Redémarrez les ordinateurs hébergeant la paire de serveurs redondants.
- Redémarrez l'ordinateur hébergeant le serveurFactoryTalkNetwork Directory.Les modifications sont désormais effectives.
Fournir une réponse