Nouvelle application
Comment ouvrir une nouvelle application ?
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris surRéseauouLocal, puis sélectionnezNouvelle application.
Une application organise les informations de projet et les rend disponibles à tous les logiciels et ordinateurs participant dans un système
FactoryTalk
.Saisissez ces informations pour identifier la nouvelle application.
Paramètre | Description |
|---|---|
Nom (obligatoire) | Dans la zone Nom , saisissez un nom descriptif permettant d'identifier l'application. Les noms d'application peuvent contenir des caractères alphanumériques, des traits de soulignement et des espaces. Toutefois, les noms ne peuvent pas commencer par un trait de soulignement ('_') ou un espace. |
Description (facultatif) | Dans la zone Description , saisissez un texte pour décrire l'application à ses utilisateurs et fournir des informations de support. Par exemple, expliquez sa fonction, l'équipement qu'elle utilise, la dernière version installée et les coordonnées du support technique. Ces informations n'apparaissent nulle part ailleurs dans le système FactoryTalk . |
Fournir une réponse