Gérer les zones
Les zones organisent et subdivisent les applications dans un Network Directory en parties logiques ou physiques. Chaque zone contient seulement un serveur IHM.
Tâches liées à la gestion des zones :
- IMPORTANT:La gestion des zones nécessite des autorisations explicites. Pour vérifier les autorisations, dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application, puis sélectionnezSécurité. Confirmez les autorisations répertoriées dans les conditions requises pour la tâche avec le compte d'utilisateur connecté.
Fournir une réponse