Afficher ou modifier la description d'une zone

Pour identifier la finalité d'une zone ou enregistrer d'autres informations concernant cette zone, comme les coordonnées ou l'historique des versions, saisissez une description de la zone.
Utilisez l'option
Propriétés de zone
pour afficher et modifier la description. Le nom de la zone est en lecture seule.
Pour modifier la description d'une zone
  1. Dans l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez l'application, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Dans
    Description,
    saisissez une description, puis sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal