Nouvelle zone

Comment ouvrir une nouvelle zone ?
  • Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur une application réseau et sélectionnez
    Nouvelle zone
    .
Utilisez des zones pour organiser et subdiviser une application de réseau distribuée en parties logiques ou physiques. Exemple : Créez des zones distinctes qui correspondent à des lignes de fabrication différentes d'une installation, des usines distinctes situées à plusieurs emplacements géographiques ou différents processus de fabrication.
Les zones ne sont pas accessibles avec des applications locales.
Saisissez ces paramètres pour identifier la nouvelle zone.
Paramètre
Description
Nom (obligatoire)
Dans la zone
Nom
, saisissez un nom descriptif permettant d'identifier la zone.
Règles relatives au nom d'une zone :
  • Ne peut pas commencer par un trait de soulignement ('_')
  • Ne peut pas commencer par un espace (' ')
  • Peut utiliser des traits de soulignement sauf comme premier caractère
  • Peut utiliser des espaces sauf comme premier caractère
  • peut utiliser des caractères alphanumériques.
Description (facultatif)
Dans la zone
Description
, saisissez un texte permettant de décrire la zone à ses utilisateurs. Exemples : Emplacement géographique, type d'équipement, groupe d'opérateurs, coordonnées du support technique ou historique des versions du logiciel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal