Ajouter une zone

Les zones organisent et subdivisent une application réseau distribuée en parties logiques ou physiques. Exemple : Créez des zones pour différents processus dans une installation de fabrication. Pour utiliser plusieurs serveurs IHM dans une seule application, créez une nouvelle zone pour chaque serveur IHM.
Les zones peuvent être créées dans des zones existantes. Les zones ne sont pas prises en charge dans les applications locales.
Conditions préalables
L'ajout de zones nécessite les autorisations suivantes :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
Pour ajouter une zone
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez l'arborescence du
    Réseau
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application ou la zone, puis sélectionnez
    Nouvelle zone
    .
  3. Saisissez un nom et une description facultative pour la nouvelle zone, puis cliquez sur
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal