Modifier le protocole de communication par défaut

Pour modifier le protocole de communication par défaut d'un système
FactoryTalk
distribué, utilisez les
Propriétés des politiques Live Data
.
Modifiez ce paramètre uniquement si nécessaire. Par exemple, si le système rencontre des problèmes de communication et que le dépannage nécessite de basculer vers DCOM. Testez en grand détails les communications avant d'utiliser ce changement dans un système de production continue. Souvenez-vous que plusieurs facteurs peuvent affecter les communications, y-compris les pare-feu, les ports fermés et les différences d'architecture et de configuration de réseau.
Pour modifier le protocole de communication par défaut :
  1. Dans la fenêtre de l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système > Politiques > Politiques du système
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Politique Live Data
    et sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans la liste à droite de
    Paramétrage du protocole par défaut
    , basculez le protocole de communication par défaut de
    TCP/IP
    à
    DCOM
    ou de
    DCOM
    à
    TCP/IP
    .
  4. Sélectionnez
    OK
    .
  5. Fermez et redémarrez tous les ordinateurs du réseau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal