Paramètres du protocole de communication par défaut

Dans un système
FactoryTalk
distribué, le protocole de communication affecte les communications entre les services client et serveur ainsi qu'entre le
FactoryTalk Directory
et les serveurs du réseau. Ce paramètre est considéré « par défaut », car si le service
FactoryTalk Live Data
détecte que certains composants sur le réseau ne sont pas compatibles avec le paramètre de politique sélectionné, le service ignore la politique et utilise le paramètre le plus approprié pour garantir des communications sans interruption. Par exemple, pour des serveurs tiers et
RSLinx Classic
,
FactoryTalk Live Data
n'essaye pas une connexion TCP/IP et utilise toujours DCOM.
Utilisez l'onglet
Paramètres de politique
des
Propriétés des politiques Live Data
pour définir le protocole par défaut de
TCP/IP
à
DCOM
ou vice-versa.
Le processus d'installation de
FactoryTalk Services Platform
évalue les services et les composants sur le réseau et sélectionne le protocole de communication approprié. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau depuis une version antérieure de la plate-forme
FactoryTalk
vers
FactoryTalk Services Platform
version 2.10 (CPR 9) ou ultérieure, les communications par défaut sont automatiquement définies sur DCOM. Si vous installez
FactoryTalk Services Platform
version 2.10 ou ultérieure pour la première fois sur un ordinateur, les communications par défaut sont automatiquement définies sur TCP/IP. D'une manière générale, il n'est pas nécessaire ou conseillé de modifier le paramètre par défaut.
Paramétrage du protocole par défaut
Description
TCP/IP
Protocole de communication ouvert, généralement plus fiable et avec de meilleures performances que le protocole DCOM propriétaire.
  • Choisissez cette option uniquement si tous ou la plupart des clients et des serveurs sur le réseau d'automation ont été mis à niveau pour utiliser
    FactoryTalk Services Platform
    version 2.10 (CPR 9) ou ultérieure.
  • Ne choisissez pas cette option si votre réseau d'automation utilise des versions plus anciennes de
    FactoryTalk Automation Platform
    (version 2.00 (CPR 7) ou antérieure) ou si le système contient beaucoup de serveurs et périphériques
    OPC
    tiers.
Lorsque vous modifiez le paramètre de
DCOM
à
TCP/IP
, un message d'audit est enregistré dans
FactoryTalk Diagnostics
et indique que la valeur a été modifiée de
Faux
à
Vrai
.
DCOM
Protocole de communication propriétaire, appartenant à et géré par
Microsoft
.
Choisissez cette option si :
  • La plupart des clients et des serveurs sur le réseau d'automation utilisent des versions plus anciennes de
    FactoryTalk Automation Platform
    (version 2.00 (CPR 7) ou antérieure)
  • le système contient des serveurs et périphériques
    OPC
    tiers.
Lorsque vous modifiez les paramètre de
TCP/IP
à
DCOM
, un message d'audit est enregistré dans
FactoryTalk Diagnostics
et indique que la valeur a été modifiée de
Vrai
à
Faux
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal