Propriétés des politiques Live Data
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des politiques Live Data ?
- Dans la fenêtre de l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Politiques > Politiques du système.
- Cliquez avec le bouton droit surPolitique Live Dataet sélectionnezPropriétés.
Utilisez l'onglet
Paramètres de politique
de la boîte de dialogue Propriétés des politiques Live Data
pour sélectionner un protocole de communication par défaut pour un système FactoryTalk
distribué.Ce paramètre affecte les communications entre les services client et serveur ainsi qu'entre le
FactoryTalk Directory
et les serveurs du réseau. Ce paramètre est considéré comme paramètre « par défaut ». Si le service FactoryTalk Live Data
détecte que certains composants sur le réseau ne sont pas compatibles avec le paramètre de politique sélectionné, le service ignore la politique et utilise le paramètre le plus approprié pour garantir des communications sans interruption. Par exemple, pour des serveurs tiers et RSLinx Classic
, FactoryTalk Live Data
n'essaye pas une connexion TCP/IP et utilise toujours DCOM.Modifiez ce paramètre uniquement si cela est nécessaire (par exemple, si votre système rencontre des problèmes de communication et que vous devez basculer sur DCOM à des fins de dépannage). Testez en grand détails les communications avant d'utiliser ce changement dans un système de production continue. Plusieurs facteurs peuvent affecter les communications, y compris les pare-feu, les ports fermés et les différences d'architecture et de configuration réseau.
IMPORTANT:
La modification de ce paramètre de politique peut entraîner des résultats inattendus. Ne pas utiliser ce réglage dans un système de production continue. Pour que les modifications prennent effet, arrêtez et redémarrez tous les ordinateurs du réseau.
Fournir une réponse