Politiques systèmes dans les politiques exportées

Dans le fichier XML exporté, de nombreuses valeurs représentent différents paramètres de politique. Les utilisateurs peuvent trouver les valeurs correspondantes et leurs explications dans les tableaux ci-dessous.
Politiques systèmes > Politiques d'audit
Nœud
Paramètres de l'interface utilisateur
Description
Valeur
AuditAccesDenied
Auditer les tentatives d'accès de sécurité échouées
Détermine si un message d'audit doit être généré lorsqu'un utilisateur tente d'effectuer une action mais que l'accès à l'objet ou la fonction protégé(e) lui est refusé pour cause de droits d'accès insuffisants
  • 0
    signifie que ce paramètre est
    Désactivé
    (par défaut).
  • -1
    signifie que ce paramètre est
    Activé
    .
AuditAccessGranted
Auditer les tentatives d'accès de sécurité réussies
Détermine si un message d'audit doit être généré lorsqu'un utilisateur essaie d'effectuer une action et que l'accès à l'objet ou la fonction protégé(e) lui est autorisé car l'utilisateur a des droits d'accès suffisants.
  • 0
    signifie que ce paramètre est
    Désactivé
    (par défaut).
  • -1
    signifie que ce paramètre est
    Activé
    .
AuditingEnabled
Auditer les modifications apportées au système de configuration et de commande
Détermine si des messages d'audit sont générés suite à la modification du système de configuration et de commande via le système FactoryTalk.
  • 0
    signifie que ce paramètre est
    Désactivé
    .
  • -1
    signifie que ce paramètre est
    Activé
    (par défaut).
Politiques systèmes > Politique de sécurité
Nœud
Paramètres de l'interface utilisateur
Description
Valeur
AccessTokenExpiration
Expiration du jeton d'accès
Définit la période de temps avant que le jeton d'accès expire.
  • Minimum :
    1
     minutes
  • Maximum :
    525600
     minutes
  • Par défaut :
    60
     minutes
AccountLockoutAutoReset
Réinitialisation automatique d'un compte verrouillé
Le temps qui doit expirer avant qu'un compte verrouillé soit réinitialisé, permettant à l'utilisateur de tenter à nouveau l'accès.
  • Minimum :
    0
     minutes
  • Maximum :
    999
     minutes
  • Par défaut :
    15
     minutes
AccountLockoutThreshold
Seuil de verrouillage des comptes
Définit le nombre de tentatives de connexion consécutives ayant échoué qui entraîneront le verrouillage d'un compte. Lorsque cette option est définie sur 0, les comptes ne sont jamais verrouillés.
  • Minimum :
    0
     tentatives de connexion incorrectes
  • Maximum :
    999
     tentatives de connexion incorrectes
  • Valeurs par défaut :
    3
     tentatives de connexion incorrectes
AuditNonSecureClientConections
Auditer les connexions de clients non sécurisés
Indique si un message d'audit est créé lorsqu'un ordinateur client avec une version de FactoryTalk antérieure à la version 2.50 se connecte à un serveur de répertoire muni de FactoryTalk 2.50 ou version ultérieure.
  • 0 signifie
    Désactivé
    .
  • -1 signifie
    Activé
    (par défaut).
AuthorizationCodeExpiration
Expiration du code d'autorisation
Définit le délai d'expiration du jeton d'autorisation.
  • Minimum :
    1
     minutes
  • Maximum :
    1440
     minutes
  • Par défaut :
    10
     minutes
BadgeEnableSetting
Autoriser la connexion par badge
Détermine si les comptes utilisateurs FactoryTalk peuvent se connecter à FactoryTalk avec un badge RFID.
  • 0 signifie
    Désactivé
    .
  • -1 signifie
    Activé
    (par défaut).
DataBitsSetting
Nombre de bits dans l'ID
Le nombre de bits pour l'ID de badge.
Cette valeur est obtenue auprès du fournisseur de badge.
DirectoryCacheExpiration
Expiration du cache du répertoire
Détermine la durée pendant laquelle les fichiers du cache restent disponibles lorsque l'ordinateur se déconnecte du serveur. Une fois ce temps passé, reconnectez-vous au serveur du répertoire pour accéder aux derniers fichiers de données.
Lorsque cette option est définie sur 0, les fichiers cache n'expirent jamais.
  • Minimum :
    0
     heures
  • Maximum :
    9999
     heures
  • Par défaut :
    0
     heures
DirectoryCacheExpirationWarning
Avertissement d'expiration du cache de répertoire
Détermine lorsqu'une notification d'avertissement s'affiche dans la zone de notification avant la fin du cache de répertoire.
Si la valeur est définie sur 0, les avertissements ne s'affichent pas avant l'expiration du cache.
  • Minimum :
    0
     heures
  • Maximum :
    24
     heures
  • Par défaut :
    0
     heures avant expiration
DNSAliasNameoftheFactoryTalkDirectoryServer
Nom d'alias DNS du serveur FactoryTalk Directory
Définit le nom d'alias DNS du serveur FactoryTalk Directory.
Cette valeur est le nom d'alias DNS associé à l'ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk Directory.
FACBitsSetting
Nombre de bits du code d'usine
Identifie le nombre de bits utilisés comme code d'usine (FAC, Facility Code).
Cette valeur est obtenue auprès du fournisseur de badge.
FacilityCodeSetting
Utiliser le code d'usine
Détermine si les numéros d'identification de badge doivent également posséder un code d'usine correspondant pour pouvoir se connecter.
  • 0 signifie
    Non
    .
  • -1 signifie
    Oui
    (par défaut).
FactoryTalkWebAuthenticationport
Port d'authentification Web de FactoryTalk
Définit le port de communication auquel le serveur d'authentification Web de FactoryTalk peut accéder.
La valeur par défaut est 7110.
FactoryTalkWebSupportServiceport
Port de service d'assistance Web de FactoryTalk
Définit le port de communication auquel le port du service d'assistance Web de FactoryTalk peut accéder.
La valeur par défaut est 7111.
FACValueSetting
Code d'usine
Code ou codes d'usine qui correspondent au code d'usine intégré au badge. Cela sera utilisé comme premier critère pour vérifier si un badge peut être utilisé pour se connecter.
Contactez le fabricant du badge pour personnaliser le code d'usine.
FileTransferTimeout
Temps d'attente du transfert du cache de répertoire
Définit le temps d'attente de l'ordinateur client avant le transfert des fichiers cache. S'applique uniquement lorsque l'autorisation de sécurité utilise le cache du client local.
  • Minimum :
    5
     secondes
  • Maximum :
    600
     secondes
  • Par défaut :
    5
     secondes
LogonSessionLease
Bail de la session de connexion
Définit le nombre d'heures maximal pendant lesquelles un utilisateur peut resté connecté avant que le système vérifie la validité de son compte d'utilisateur.
  • Minimum :
    0
     heures
  • Maximum :
    999
     heures
  • Par défaut :
    1
     heure
MaximumPasswordAge
Durée de vie maximale du mot de passe
Détermine le nombre maximal de jours pendant lesquels les mots de passe peuvent être utilisés avant d'être obligatoirement modifiés. Lorsque cette option est définie sur 0, les mots de passe n'expirent jamais.
  • Minimum :
    0
     jours
  • Maximum :
    999
     jours
  • Par défaut :
    0
     jours
MinimumPasswordAge
Durée de vie minimale du mot de passe
Définit le nombre minimal de jours pendant lesquels les mots de passe doivent être en vigueur avant de pouvoir être modifiés. Lorsque cette option est définie sur 0, les utilisateurs peuvent modifier leur mot de passe immédiatement après la première modification.
  • Minimum :
    0
     jours
  • Maximum :
    999
     jours
  • Par défaut :
    0
     jours
MinimumPasswordLength
Longueur minimale du mot de passe
Définit le nombre minimal de caractères que doit contenir un mot de passe de compte d'utilisateur. La valeur 0 permet la création de comptes utilisateurs dépourvus de mot de passe.
  • Minimum :
    0
     caractère
  • Maximum :
    64
     caractères
  • Valeurs par défaut :
    • Pour Network Directory,
      6
       caractères.
    • Pour Local Directory,
      0
       caractère.
PasswordExpirationWarning
Avertissement d'expiration du mot de passe
Définit le nombre de jours avant expiration du mot de passe à partir duquel le système invite les utilisateurs à modifier leur mot de passe.
Si la Durée de vie maximale du mot de passe est définie sur 0, l'avertissement d'expiration du mot de passe n'apparaît jamais.
  • Minimum :
    0
     jours avant expiration
  • Maximum :
    999
     jours avant expiration
  • Par défaut :
    14
     jours avant expiration
PasswordHistory
Mise en mémoire des mots de passe précédents
Définit le nombre de mots de passe uniques devant être créés avant de pouvoir réutiliser un ancien mot de passe.
  • Minimum :
    0
     mots de passe
  • Maximum :
    24
     mots de passe
  • Par défaut :
    3
     mots de passe
RefreshTokenExporationTime
Délai d'expiration du jeton d'actualisation
Définit la période de temps avant que le jeton d'actualisation expire.
  • Minimum :
    1
     minute
  • Maximum :
    1440
     minutes
  • Par défaut :
    1440
     minutes
RequireComputerAccounts
Exiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clients
Détermine si les ordinateurs clients peuvent accéder à FactoryTalk Network Directory sans avoir de compte d'ordinateur dans Network Directory. Désactivez cette politique pour permettre aux utilisateurs de se connecter à distance à partir de n'importe quel ordinateur, même si celui-ci ne dispose pas d'un compte d'ordinateur dans FactoryTalk Directory.
  • 0 signifie
    Désactivé
    .
  • -1 signifie
    Activé
    (par défaut).
RetainDeletedAccountHistory
Garder les comptes supprimés en mémoire
Pour conserver un enregistrement des comptes qui ont été supprimés et forcer tous les comptes à être uniques, sélectionnez
Activé
. Vous pouvez également modifier un paramètre de la politique pour afficher les comptes supprimés dans la liste des utilisateurs. Pour supprimer les comptes qui ont été effacés, sélectionnez
Désactivé
.
  • 0 signifie
    Désactivé
    (par défaut).
  • -1 signifie
    Activé
    .
ReverseProxyPort
Port de proxy inverse
Définit le port de site Web des ordinateurs utilisant le serveur de proxy FactoryTalk.
Lorsque le protocole HTTP est activé, la valeur par défaut est 80. Lorsque le protocole HTTPS est activé, la valeur par défaut est 443.
ReverseProxyProtocol
Protocole de proxy inverse
Définit le protocole de communication pour les ordinateurs utilisant le serveur proxy FactoryTalk.
  • HTTPS
  • HTTP
ShowDeletedAccountsInUserList
Afficher les comptes supprimés dans la liste des utilisateurs
Définit si les comptes ayant été supprimés apparaissent dans le dossier Utilisateurs de l'arborescence système.
  • 0 signifie
    Désactivé
    (par défaut).
  • -1 signifie
    Activé
    .
SupportNonSecureClients
Prend en charge les clients non sécurisés
Détermine si les ordinateurs clients ayant une version de FactoryTalk antérieure à 2.50 peuvent accéder au serveur du répertoire avec FactoryTalk CPR 9 SR5 ou une version ultérieure.
  • 0 signifie
    Refuser
    .
  • -1 signifie
    Autoriser
    (par défaut).
SupportSecureCryptography
Méthode de chiffrement par mot de passe
Détermine comment le mot de passe est chiffré lorsqu'il est stocké dans FactoryTalk Directory.
  • 0 signifie
    MD5
    .
  • -1 signifie
    SHA-256
    (par défaut).
SynchronizedTransferCacheFile
Politique d'autorisation de sécurité
Détermine si des fichiers de répertoire du serveur ou des fichiers cache du client local sont autorisés sur l'ordinateur client.
  • 0 signifie
    Utiliser le cache du client local
    .
  • -1 signifie
    Nécessite la mise à jour du répertoire depuis le serveur avant d'octroyer l'autorisation
    (par défaut).
TrailingBitsSetting
Nombre de bits de parité de fin de ligne à supprimer
Identifie le nombre de bits de parité inclus dans le numéro d'identification du badge.
Cette valeur est obtenue auprès du fournisseur de badge.
UseClientComputerName
Identifier des clients de serveur de terminal à l'aide du nom de
Détermine le nom de l'ordinateur qui identifie les clients se connectant à FactoryTalk Directory via Remote Desktop Services.
  • 0 signifie
    Ordinateur serveur
    .
  • -1 désigne le
    Client terminal
    (par défaut).
UseSingleSignOn
Utiliser la connexion unique
Définit si les utilisateurs peuvent se connecter une seule fois au système FactoryTalk ou s'ils doivent se connecter séparément à chaque produit FactoryTalk.
  • 0 signifie Désactivé.
  • -1 signifie Activé (par défaut).
UseStrongPasswords
Les mots de passe doivent présenter la complexité minimale requise
Détermine la complexité des mots de passe.
Désactivé signifie que les mots de passe pour les comptes d'utilisateurs peuvent inclure n'importe quel caractère ou combinaisons de caractères.
Activée nécessite la création de mots de passe plus sécurisés par les utilisateurs.
  • 0 signifie
    Désactivé
    (par défaut).
  • -1 signifie
    Activé
    .
Politiques systèmes > Autorisation d'application
Nœud
Paramètres de l'interface utilisateur
Description
Valeur
EnableLearningMode
Activer l'accès par défaut
Détermine si les nouvelles applications sont automatiquement autorisées à accéder à FactoryTalk Directory.
  • 0
    signifie
    Désactivé
    .
  • -1
    signifie
    Activé
    (par défaut).
VerifyAppSignature
Vérifier les informations du serveur de publication
Détermine s'il est nécessaire de vérifier les informations de certificat de l'éditeur des applications FactoryTalk.
  • 0
    signifie
    Désactivé
    (par défaut).
  • -1
    signifie
    Activé
    .
Politiques systèmes >
FactoryTalk Alarms and Events
> Paramètres système
Nœud
Paramètres de l'interface utilisateur
Description
Valeur
AuditToAlmLog
Envoyer les messages d'audit des actions des opérateurs au journal d'historique des alarmes
Cochez cette case pour générer des événements de suivi pour les actions de l'opérateur et les envoyer au journal de l'historique des alarmes et des événements.
  • 1
    signifie que la case est cochée.
  • 0
    signifie que la case est décochée.
EventBufferSize
Mettre les événements en mémoire tampon avant de les envoyer aux clients jusqu'à ce que xx événements se produisent
Le nombre d'événements que les serveurs d'alarme mettent en file d'attente avant d'envoyer les événements aux clients connectés.
  • Maximum :
    100
  • Minimum :
    1
  • Par défaut :
    10
EventBufferTime
Mettre les événements en mémoire tampon avant de les envoyer aux clients jusqu'à ce que xx seconde soit écoulée
Le nombre de secondes pendant lesquelles les serveurs d'alarme mettent en file d'attente les événements avant de les envoyer aux clients connectés.
  • Maximum :
    5000
     millisecondes (5 secondes)
  • Minimum :
    500
     millisecondes (0,5 secondes)
  • Par défaut :
    500
     millisecondes (0,5 secondes)
HighLowerLimit
Priorité haute – limite inférieure
Définit les paramètres de priorité d'alarme en complétant les valeurs dans la colonne
Inférieur
.
La valeur par défaut pour la sévérité est
501
.
MediumLowerLimit
Priorité moyenne – limite inférieure
Définissez les paramètres de priorité d'alarme en complétant les valeurs dans la colonne
Basse
.
La valeur par défaut pour la sévérité est
251.
SuppressLog
Envoyer les alarmes supprimées au journal d'historique des alarmes
Ce paramètre permet d'activer ou non l'enregistrement des changements d'état des alarmes supprimées dans le journal de l'historique des alarmes et des événements.
  • 1
    signifie que la case est cochée.
  • 0
    signifie que la case est décochée.
OnlyQualityChangedForActiveLog
Envoyer uniquement les modifications en termes de Qualité pour les alarmes actives dans le journal d'historique des alarmes
Cochez cette case pour envoyer les changements de qualité des alarmes actives uniquement au journal de l'historique des alarmes.
Décochez cette case pour envoyer les changements de qualité de toutes les alarmes (actives ou non) dans le journal.
  • 1
    signifie que la case est cochée.
  • 0
    signifie que la case est décochée.
UrgentLowerLimit
Priorité urgente – limite inférieure
Définissez les paramètres de priorité d'alarme en complétant les valeurs dans la colonne
Basse
.
La valeur par défaut pour la sévérité est
751
.
Politiques systèmes >
FactoryTalk Alarms and Events
> Paramètres de sévérité
Nœud
Paramètres de l'interface utilisateur
Description
Valeur
ControllerStatusSeverity
Contrôler l'état de l'alarme
La sévérité des alarmes d'état du contrôleur qui sont générées par le serveur de périphérique de Rockwell Automation (FactoryTalk Linx).
  • Minimum :
    1
  • Maximum :
    1000
  • Par défaut :
    800
OperatorActionSeverity
Actions des opérateurs
La sévérité pour les événements de suivi qui sont enregistrés lorsqu'un opérateur notifie, réinitialise, active, désactive, supprime ou annule la suppression d'une alarme.
  • Minimum :
    1
  • Maximum :
    1000
  • Par défaut :
    100
Politiques systèmes > Politique Live Data
Nœud
Paramètres de l'interface utilisateur
Description
Valeur
DefaultProtocolSetting
Paramétrage du protocole par défaut
Définit le protocole par défaut de TCP/IP vers DCOM ou vice versa.
  • -1
     : TCP/IP
  • 0
     : DCOM
Politiques systèmes > Politiques de redondance
Dans le fichier XML exporté, la section correspondante de
Politiques redondantes
est
Surveillance de la santé
.
Nœud
Paramètres de l'interface utilisateur
Description
Valeur
ICMPPeriod
Intervalle de détection d'ordinateur
Le délai d'attente du service de surveillance de la santé entre chaque tentative de détection de l'existence d'un ordinateur sur le réseau.
  • Par défaut :
    2
     secondes
  • Minimum :
    1
     seconde
  • Maximum :
    600
     secondes
ReadyTimeout
Délai maximal avant la mise en service du serveur
Période de temps maximale lors d'un rebasculement pendant laquelle le serveur qui va devenir actif attend que les clients soient prêts pour le basculement.
  • Par défaut :
    2
     minutes
  • Minimum :
    0
     minutes
  • Maximum :
    60
     minutes
TCPPeriod
Intervalle de détection de défaillance de réseau
Le temps de la fréquence des tentatives de vérification de la santé de la connexion au réseau par le service de surveillance de la santé à des ordinateurs distants.
  • Par défaut :
    2 
    secondes
  • Minimum :
    1
     seconde
  • Maximum :
    600
     secondes
TCPTimeout
Nombre maximum de défaillances réseau
La durée maximum d'une interruption de réseau avant que le service de surveillance de la santé ne détermine un échec des communications.
  • Par défaut :
    5
     secondes
  • Minimum :
    1
     seconde
  • Maximum :
    600
     secondes
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal