Transférer FactoryTalk Diagnostics à un collecteur Syslog

À partir de la version 6.50.00, FactoryTalk Services prend en charge le transfert de FactoryTalk Diagnostics depuis les applications à l'aide de l'étendue réseau. À partir de la version 6.60.00, FactoryTalk Services prend en charge le transfert de FactoryTalk Diagnostics depuis les applications à l'aide de l'étendue locale. Activez Syslog pour stocker les messages FactoryTalk Diagnostics des applications compatibles FactoryTalk, telles que FactoryTalk View Site Edition et Studio 5000 Logix Designer, dans le collecteur Syslog. Par défaut, Syslog est désactivé. Vous pouvez également accéder à la configuration Syslog via l'onglet
Diagnostics
d'un ordinateur ou d'un groupe d'ordinateurs.
Syslog prend en charge les répertoires locaux et réseau FactoryTalk selon les règles suivantes.
Condition
Syslog du répertoire réseau
Syslog du répertoire local
Les étendues Network Directory et Local Directory sont configurées
Fonctionne en utilisant les configurations réseau.
Fonctionne en utilisant les configurations réseau.
Seule l'étendue du répertoire réseau est configurée
Fonctionne en utilisant les configurations réseau.
Pas de capacité.
Seule l'étendue du répertoire local est configurée
Pas de capacité.
Fonctionne à l'aide des configurations locales.
Pour transférer FactoryTalk Diagnostics vers un collecteur Syslog
  1. Dans le volet
    Explorateur
    de FactoryTalk Administration Console, accédez à
    Système > Politiques > Politiques système > FactoryTalk Diagnostics
    .
  2. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue
    Configuration de FactoryTalk Diagnostics
    , sélectionnez
    Syslog
    .
  3. Dans le volet droit de la boîte de dialogue
    Configuration de FactoryTalk Diagnostics
    , sélectionnez
    Activer Syslog
    .
  4. Configurez les éléments suivants :
    • Collecteur ou relais Syslog
    • Stockage temporaire des messages
      IMPORTANT: La modification de la taille de la mémoire tampon affectera tous les ordinateurs. Sa réduction risque de supprimer des messages stockés dans la mémoire tampon.
    • Catégories de messages
  5. Sélectionnez
    Appliquer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal