Paramètres de configuration de la destination Syslog
Comment ouvrir la configuration de FactoryTalk Diagnostics ?
- Connectez-vous auFactoryTalkNetwork Directory ou auFactoryTalkLocal Directory.
- Dans l'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Politiques > Politiques systèmes.
- Cliquez avec le bouton droit surFactoryTalk Diagnostics, puis sélectionnezPropriétés.
- Dans le volet gauche de la boîte de dialogueConfiguration de FactoryTalk Diagnostic, développezConfiguration de diagnostic, puis sélectionnezSyslog.
Le tableau suivant présente les paramètres de configuration de la destination Syslog.
Collecteur ou relais Syslog
Paramètre | Description |
|---|---|
Hôte | Spécifie l'adresse IPv4, l'adresse IPv6 ou le nom de domaine complet (FQDN) de l'ordinateur hébergeant le collecteur Syslog. |
Port | Spécifie un port disponible. La plage de ports est comprise entre 1 et 49151. Le port par défaut est 514. |
Protocole | Sélectionne le protocole de communication.
|
Activer les caractères d'encadrement | Détermine si le message est compté en octets ou délimité par des caractères de fin. Ce paramètre n'est disponible que lorsque TCP est sélectionné. |
Caractères de fin | Définit les caractères de fin. Les options disponibles sont les suivantes :
Ce paramètre n'est appliqué que lorsque l'option Activer les caractères d'encadrement est sélectionnée. |
Stockage temporaire des messages
Paramètre | Description |
|---|---|
Utilisez x Mo d'espace de stockage en mémoire tampon | Configure la taille de stockage pour mettre en mémoire tampon les messages lorsque le collecteur Syslog configuré ne peut pas communiquer avec l'ordinateur local. La taille par défaut est 100 Mo. La plage de valeurs est comprise entre 10 et 5000. La modification de la taille de la mémoire tampon affectera tous les ordinateurs. Sa réduction risque de supprimer des messages stockés dans la mémoire tampon. |
Cela équivaut à x messages | Indique le nombre de messages pouvant être mis en cache en utilisant la taille de la mémoire tampon. Le système FactoryTalk calcule automatiquement le nombre approximatif de messages. |
Catégories de messages
Configurez, à partir de l'intersection entre l'Audience et la Sévérité des diagnostics FactoryTalk, les messages de FactoryTalk Diagnostic qui seront transmis au collecteur Syslog configuré.
Options d'audience
Audience | Description |
|---|---|
Opérateur | En général, cette option est affectée aux messages qui confirment la réussite ou l'échec d'une action initiée par les personnes opérant ou utilisant le produit ou service FactoryTalk . |
Technicien | En général, cette option est affectée aux messages utiles aux concepteurs de systèmes de contrôle, aux techniciens d'applications et aux administrateurs chargés du test et du dépannage des produits et services FactoryTalk . |
Développeur | En général, cette option est affectée aux messages utiles aux développeurs de logiciels système, pour le test et le dépannage des composants logiciels et des sous-systèmes. |
Sécuriser | Réservé aux messages devant être protégés et conservés en se fondant sur les spécifications relatives aux enregistrements de fichiers électroniques, par exemple le règlement « US FDA 21 CFR Part 11 ». |
Options de sévérité
Sévérité | Description |
|---|---|
Erreur | En général, cette option est affectée à la plupart des messages d'erreur les plus graves, déclenchés par des problèmes sérieux. |
Avertissement | En général, cette option est affectée aux messages déclenchés par des problèmes qui ne sont pas particulièrement importants mais qui peuvent entraîner des problèmes à venir. |
Informations | En général, cette option est affectée aux messages qui décrivent le but principal du produit ou service FactoryTalk , complétant avec plus de détails les messages d'« Audit ». |
Audit | En général, cette option est affectée aux messages qui indiquent des activités des utilisateurs essentielles à la technologie ou au but du produit ou service. Notez que les messages d'audit avec ce niveau de sévérité ne sont pas générés si la politique d'audit appelée « Auditer les modifications apportées au système de configuration et de commande » est désactivée. Utilisez FactoryTalk Administration Console pour configurer les politiques d'audit. |
À partir de FactoryTalk Services Platform version 6.50.00, ces messages avec l'audience Sécurité et la Sévérité d'audit peuvent être acheminés vers :
- Journal FactoryTalk AssetCentre
- Base de données ODBC
- Collecteur Syslog
Mappage
Configurez le mappage de la catégorie de message d'audience FactoryTalk Diagnostics vers le code de fonction Syslog. Les codes de fonction Syslog disponibles incluent Niveau utilisateur, Local0, Local1, Local2, Local3, Local4, Local5, Local6 et Local7. Les collecteurs Syslog utilisent le code de fonction et la sévérité pour calculer la priorité.
Fournir une réponse