Paramètres de la politique de l'ordinateur
Les
Paramètres de politique de l'ordinateur
contrôlent la manière dont les comptes d'ordinateur peuvent accéder à FactoryTalk Directory
à distance. Ces paramètres s'appliquent uniquement aux comptes d'ordinateur dans FactoryTalk
Network Directory, car FactoryTalk
Local Directory n'autorise pas l'accès à distance.Paramètre | Description |
|---|---|
Exiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clients | Détermine si les ordinateurs clients peuvent accéder à FactoryTalk Network Directory sans avoir de compte d'ordinateur dans Network Directory. Désactivez cette politique pour permettre aux utilisateurs de se connecter à distance à partir de n'importe quel ordinateur, même si l'ordinateur ne possède pas de compte d'ordinateur dans FactoryTalk Directory .Même si ce paramètre est désactivé, créez des comptes ordinateurs pour tous les ordinateurs hébergeant des serveurs . Par exemple, des serveurs de périphériques Rockwell Automation , (FactoryTalk Linx , des serveurs de données OPC , des serveurs d'alarmes et d'événements de points ou des serveurs IHM). Sans les comptes d'ordinateur serveur, la configuration des serveurs des ordinateurs client sur le réseau est impossible. Le serveur FactoryTalk Network Directory ne peut pas localiser ces serveurs sur le réseau sans leurs comptes d'ordinateur.Activé permet aux utilisateurs de se connecter à FactoryTalk uniquement s'ils se connectent à partir d'un ordinateur client qui possède un compte dans FactoryTalk Directory . Même si ce paramètre est Activé, les clients Remote Desktop Services peuvent toujours se connecter à FactoryTalk Directory sans avoir de compte d'ordinateur si la politique Identifier les clients des serveurs terminaux par le nom est réglée sur Ordinateur serveur .Désactivé permet aux utilisateurs de se connecter à FactoryTalk à partir de n'importe quel ordinateur client, même si cet ordinateur ne possède pas de compte d'ordinateur dans FactoryTalk Network Directory.Défaut : Enabled |
Identifier des clients de serveur de terminal à l'aide du nom de | Détermine quel nom d'ordinateur identifie les clients se connectant à FactoryTalk Directory via Remote Desktop Services. Cette politique détermine également si les ordinateurs clients qui se connectent via Remote Desktop Services nécessitent d'avoir un compte ordinateur dans FactoryTalk Directory .Ordinateur serveur permet aux ordinateurs clients de se connecter via Remote Desktop Services sans demander de compte à FactoryTalk Directory , même si la politique Exiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clients est réglée sur Activé . Cela est possible parce que FactoryTalk Directory se comporte comme si l'ordinateur client accédait à FactoryTalk Directory à partir de l'ordinateur Remote Desktop Connection.Si la valeur est définie sur Client terminal et que la politique Exiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clients est réglée sur Activé , les ordinateurs clients doivent avoir des comptes d'ordinateur dans FactoryTalk Directory pour accéder aux applications FactoryTalk .Si la valeur est définie sur Client terminal et que la politique Exiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clients est réglée sur Désactivé , les ordinateurs clients ne nécessitent pas de comptes d'ordinateur dans FactoryTalk Directory pour accéder aux applications FactoryTalk . Cette combinaison de paramètres est utile pour l'enregistrement des diagnostics car le nom de l'ordinateur client d'où viennent les actions peut être enregistré.La politique Identifier les clients des serveurs terminaux par le nom détermine également quel nom d'ordinateur apparaît dans le journal FactoryTalk Diagnostics des actions effectuées sur le système via une connexion Remote Desktop Services :Client Terminal enregistre les actions en utilisant le nom de l'ordinateur client sur lequel l'utilisateur se connecte au Terminal Server. Le nom de l'ordinateur enregistré dans FactoryTalk Diagnostics sera différent pour chaque client se connectant via Remote Desktop Services.Ordinateur serveur enregistre les actions en utilisant le nom de l'ordinateur Terminal Server pour tous les utilisateurs. Le nom de l'ordinateur enregistré dans FactoryTalk Diagnostics sera le même pour tous les utilisateurs se connectant via Remote Desktop Services.Défaut : Client Terminal |
Forcer l'utilisation du nom de l'ordinateur local lors du processus de connexion | Détermine si le système forcera ou non l'utilisation du nom de l'ordinateur local en cas de blocage du processus de connexion par une session distante déconnectée. Activé : permet d'utiliser le nom de l'ordinateur local pour se connecter si la session à distance est déconnectée.Désactivé : ne permet pas de se connecter à FactoryTalk Directory si la session à distance est déconnectée.Défaut : Désactivé |
IMPORTANT:
Définir la politique
Identifier les clients des serveurs terminaux par le nom
sur Ordinateur serveur
peut affecter le niveau d'accès d'un utilisateur Remote Desktop Services au système FactoryTalk
.Fournir une réponse