Modifier les paramètres de politique de l'ordinateur
Utilisez les
Paramètres de politique de l'ordinateur
pour modifier les propriétés de politique de sécurité suivantes :- Si un utilisateur peut ou non se connecter àFactoryTalk Directoryà partir d'un ordinateur client qui ne dispose pas d'un compte d'ordinateur dans Network Directory
- Comment les ordinateurs clients se connectent àFactoryTalk Directoryvia Remote Desktop Services et comment le nom de l'ordinateur apparaît dans le journal des actions deFactoryTalk Diagnostics.
Ces paramètres s'appliquent uniquement aux ordinateurs dans
FactoryTalk
Network Directory, car FactoryTalk
Local Directory n'autorise pas l'accès à distance.Pour modifier les paramètres de politique de l'ordinateur :
- Dans la fenêtre de l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Politiques > Politiques du système.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surPolitique de sécurité, puis sélectionnezPropriétés.
- DansPropriétés des politiques de sécurité, sélectionnez+pour développer lesParamètres de politique de l'ordinateur.
- Pour modifier la configuration requise pour se connecter àFactoryTalk Directorypartir d'un ordinateur ne disposant pas de compte d'ordinateurFactoryTalk, sélectionnezExiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clientset sélectionnez une des options suivantes :
- Activé: permet aux utilisateurs de se connecter àFactoryTalkuniquement s'ils se connectent à partir d'un ordinateur client qui possède un compte dansFactoryTalk Directory. Les clients Remote Desktop Services peuvent toujours se connecter àFactoryTalk Directorysans avoir de compte d'ordinateur si la politiqueIdentifier les clients des serveurs terminaux par le nomest réglée surOrdinateur serveur. Consultez l'étape 4.
- Désactivé: permet aux utilisateurs de se connecter àFactoryTalkà partir de n'importe quel ordinateur client, même si cet ordinateur ne possède pas de compte d'ordinateur dansFactoryTalkNetwork Directory.
- Pour déterminer le nom de l'ordinateur qui identifie les clients se connectant àFactoryTalk Directoryvia Remote Desktop Services, sélectionnezIdentifier les clients des serveurs terminaux par le nomet sélectionnez l'une des options suivantes :
- Client terminal: les ordinateurs clients doivent disposer de comptes d'ordinateur dansFactoryTalk Directorypour accéder aux applicationsFactoryTalk, sauf si la politiqueExiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clientsest désactivée. Cette combinaison de paramètres est utile pour l'enregistrement des diagnostics car le nom de l'ordinateur client d'où viennent les actions peut être enregistré.Client terminalenregistre les actions en utilisant le nom de l'ordinateur client sur lequel l'utilisateur se connecte à l'ordinateur client RDC (Remote Desktop Connection). Le nom de l'ordinateur connecté àFactoryTalk Diagnosticsest différent pour chaque client qui se connecte via Remote Desktop Services.
- Ordinateur serveur: permet aux ordinateurs clients de se connecter via Remote Desktop Services sans nécessiter de compte dansFactoryTalk Directory, même si la politiqueExiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clientsest réglée surActivé.Ordinateur serveurenregistre les actions en utilisant le nom de l'ordinateur serveur Remote Desktop Connection. Le nom de l'ordinateur enregistré dansFactoryTalk Diagnosticssera le même pour tous les utilisateurs se connectant via Remote Desktop Services.
- Pour déterminer si le système forcera ou non l'utilisation du nom de l'ordinateur local en cas de blocage du processus de connexion par une session distante déconnectée, sélectionnezForcer l'utilisation du nom de l'ordinateur local lors du processus de connexion, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Activé :permet d'utiliser le nom de l'ordinateur local pour se connecter si la session à distance est déconnectée.
- Désactivé :ne permet pas de se connecter àFactoryTalk Directorysi la session à distance est déconnectée.
- Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres de politique des comptes, sélectionnezOK.IMPORTANT:Définir la politiqueIdentifier les clients des serveurs terminaux par le nomsurOrdinateur serveurpeut affecter le niveau d'accès d'un utilisateur Remote Desktop Services au systèmeFactoryTalk.
Fournir une réponse