Politiques d'expiration du cache

Dans
FactoryTalk
, les règles d'expiration du cache de répertoire sont gérées à l'échelle du système par les propriétés de la politique de sécurité
Paramètres de politique de protection du répertoire
. Ces politiques déterminent :
  • La durée pendant laquelle les fichiers cache restent disponibles après la déconnexion de l'ordinateur client du serveur
  • si un message d'avertissement s'affiche avant l'expiration du cache de répertoire.
Les politiques d'expiration du cache de répertoire pour un ordinateur spécifique ou un groupe d'ordinateurs peuvent être personnalisées. Par exemple, pour permettre à un groupe d'ordinateurs portables de fonctionner sans connexion réseau pendant une période plus longue et que le cache n'expire jamais pour l'un des ordinateurs portables. Pour remplacer les politiques d'expiration du cache de
FactoryTalk
Network Directory, configurez les politiques de délai d'expiration du cache de répertoire pour un groupe d'ordinateurs ou un ordinateur individuel.
Les politiques de délai d'expiration du cache de répertoire ne peuvent pas être modifiées dans
FactoryTalk
Local Directory.
CONSEIL:
Les politiques d'expiration du cache de répertoire ne sont pas prises en charge si l'ordinateur client dispose de
FactoryTalk Services Platform
version 2.40 ou antérieure.
Les politiques d'expiration du cache de
FactoryTalk
sont appliquées dans l'ordre de priorité suivant :
  • Par défaut, tous les ordinateurs du répertoire adoptent la stratégie d'expiration de cache du répertoire.
  • Les stratégies d'expiration de cache du groupe d'ordinateurs ont priorité sur la stratégie d'expiration de cache du répertoire. Si un ordinateur est affecté à plusieurs groupes d'ordinateurs, il adopte la stratégie d'expiration de cache du premier groupe d'ordinateurs attribué par ordre alphabétique.
  • Les politiques d'expiration du cache de l'ordinateur ont priorité sur les politiques d'expiration du cache de répertoire de ses groupes d'ordinateurs.
L'exemple suivant présente le fonctionnement des politiques d'expiration du cache.
Supposons que :
  • Trois ordinateurs sont connectés au serveur
    FactoryTalk
    Network Directory. MYLAPTOP fait partie du groupe d'ordinateurs Laptops. MYWORKSTATION fait partie du groupe d'ordinateurs Workstations.
    Example_Computers_and_Groups
Le paramètre actuel couvre la majorité de vos ordinateurs. Vous pouvez cependant personnaliser des paramètres spécifiques dans certains cas. Par exemple, pour autoriser les ordinateurs du groupe Laptops à fonctionner tout en étant déconnectés pendant une plus longue période (par exemple, 7 jours, soit 168 heures). Vous voulez également désactiver la fonction d'expiration du cache des ordinateurs du groupe
MYSERVER
.
Pour ce faire :
  • Dans la configuration des stratégies du groupe d'ordinateurs Laptops, remplacez la stratégie d'expiration de cache du répertoire et définissez la valeur de l'expiration de cache du groupe d'ordinateurs sur
    168
    .
  • Dans le paramètre de politique d'ordinateur de
    MYSERVER
    , remplacez la politique d'expiration du cache de répertoire et définissez la valeur 'expiration du cache de l'ordinateur sur
    0
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal