Désactiver la connexion unique

Pour demander aux utilisateurs de se connecter à chaque produit
FactoryTalk
séparément, configurez les
Paramètres de politique de connexion unique
afin de désactiver la fonction de connexion unique.
Pour désactiver la connexion unique :
  1. Dans la fenêtre de l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système > Politiques > Politiques du système
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Politique de sécurité
    , puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans
    Propriétés des politiques de sécurité
    , sélectionnez
    >
    pour développer les
    Paramètres de politique de connexion unique
    .
  4. À droite de l'option
    Utiliser la connexion unique
    , sélectionnez la flèche vers le bas.
  5. Choisissez
    Désactivé
    , puis sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal