Paramètres de la police de connexion unique

Utilisez les
Paramètres de politique de connexion unique
de la boîte de dialogue
Propriétés de la politique de sécurité
pour déterminer si les utilisateurs peuvent se connecter en une seule fois à tout le système
FactoryTalk
ou s'ils doivent se connecter à chaque produit
FactoryTalk
séparément.
Désactivez la fonction de connexion unique si les utilisateurs doivent se connecter via Remote Desktop Services en utilisant le nom de l'ordinateur serveur de Remote Desktop Connection. Ceci est déterminé par le paramètre de politique de l'ordinateur
Identifier les clients des serveurs terminaux par le nom
. Le nom de l'ordinateur est enregistré avec les informations d'identification de l'utilisateur de la connexion unique et cela pourrait affecter le niveau d'accès qu'un utilisateur possède pour le système
FactoryTalk
.
Paramètre
Description
Enabled
Signifie que les utilisateurs doivent se connecter au système
FactoryTalk
en une seule fois. Le système vérifie les droits d'accès de l'utilisateur tandis que celui-ci exécute des actions après s'être connecté. Si l'utilisateur possède les droits d'accès suffisants, l'action est autorisée à continuer. Si l'utilisateur ne possède pas les droits d'accès requis, l'action n'est pas exécutée. L'utilisateur n'est pas invité de façon répétée à se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Désactivé
Signifie que les utilisateurs doivent se connecter à chaque produit
FactoryTalk
séparément.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal