Désactiver la connexion simple
Si plusieurs utilisateurs partagent le même compte d'utilisateur
Windows
, mais disposent de comptes d'utilisateur FactoryTalk
différents, il est peut-être nécessaire de désactiver la connexion unique. En effet, lorsque la connexion unique est activée, le dernier utilisateur à s'être connecté sur FactoryTalk
est automatiquement connecté sur tous les autres produits FactoryTalk
. S'il est nécessaire d'avoir la possibilité de distinguer les actions de chaque utilisateur individuel, désactivez la connexion unique pour forcer tous les utilisateurs à s'identifier à chaque produit FactoryTalk
qu'ils utilisent.Il n'existe aucune manière de déconnecter en même temps tous les utilisateurs de tous les produits
FactoryTalk
. En effet, certains produits doivent s'exécuter à l'arrière plan sans interruption. Pour déconnecter en même temps tous les utilisateurs de tous les produits FactoryTalk
, déconnectez-vous de Windows
. Le fait de se déconnecter de Windows
ferme tous les produits FactoryTalk
démarrés pendant la session Windows
, sans tenir compte du nombre d'utilisateurs connectés.Désactivez aussi la fonction de connexion unique lorsque vous vous connectez à
FactoryTalk
via Remote Desktop Services en utilisant l'ordinateur serveur
de Remote Desktop Connection. Vous pouvez également modifier la politique de sécurité Identifier les clients des serveurs terminaux par le nom
pour permettre aux utilisateurs de Remote Desktop Services de se connecter en utilisant le nom de l'ordinateur client
de Remote Desktop Connection.Si la fonction de connexion unique ne semble pas marcher correctement, il est probable que le produit
FactoryTalk
utilisé ne prenne pas en charge pas la fonction de connexion unique. Certains produits FactoryTalk
exigent que les utilisateurs se connectent à chaque fois, même si la fonction de connexion unique est activée.Fournir une réponse