Se connecter à un système FactoryTalk
Connectez-vous à n'importe quel produit
FactoryTalk
, tel que FactoryTalk Administration Console
, et le produit ouvre l'outil Connexion à FactoryTalk
, qui est utilisé pour se connecter et se déconnecter dans FactoryTalk
. Ces paramètres de politique déterminent le comportement de connexion :- Propriétés de la politique de sécurité de connexion par badge, connectez-vous à l'aide d'un badge RFID, d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, ou d'un badge RFID et d'un mot de passe.Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité de connexion par badge permet aux utilisateurs de se connecter plus rapidement tout simplement en scannant leur badge ou en exigeant que les utilisateurs disposent à la fois d'un badge et d'un mot de passe.
- Propriétés de la politique de sécurité, connexion et déconnexion des produitsFactoryTalkindividuellement ou en mode « connexion unique ».Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité de connexion unique permet d'ouvrir une session, par répertoire, sur un ordinateur donné. Une fois qu'un utilisateur s'est connecté, tous les produitsFactoryTalkexécutés dans ce répertoire de cet ordinateur utiliseront automatiquement les niveaux de sécurité de l'utilisateur connecté. Ceci vous permet de travailler simultanément avec de multiples produitsRockwell Automation, sans avoir besoin de vous connecter séparément à chaque produit.IMPORTANT:Lorsque la connexion unique est activée, fermezFactoryTalk Administration Consoleou d'autres produitsFactoryTalkne se déconnectent pas deFactoryTalk. Pour vous déconnecter deFactoryTalk, exécutez l'outilConnexion à FactoryTalkou déconnectez-vous deWindows.
Fournir une réponse