Connexion à FactoryTalk
Lors du premier lancement
FactoryTalk Administration Console
ou de l'ouverture de session d'un autre produit FactoryTalk
sur FactoryTalk
. Connectez-vous à l'aide de l'un des éléments suivants :- Un nom d'utilisateur et un mot de passe de compte pour un utilisateur FactoryTalk par défaut, un utilisateur Windows ou un utilisateur Microsoft Entra ID, un groupe d'utilisateurs LDAP ou OpenID Connect.
- Un badge RFID
- Un badge RFID et un mot de passe
L'ouverture de session par badge n'est pas prise en charge sur les clients distants qui se connectent via Remote Desktop Services. Pour vous connecter à l'aide d'un badge RFID, connectez un lecteur de carte rf IDEAS à l'ordinateur hébergeant le
FactoryTalk Services Platform
.Lorsque la fonction de connexion unique est activée, connectez-vous une fois seulement, par répertoire, à n'importe quel ordinateur. Cela permet de travailler avec plusieurs produits
Rockwell Automation
sur le même ordinateur sans avoir à se connecter à chaque produit séparément.Lorsque la connexion unique est désactivée, connectez-vous à
FactoryTalk
à chaque ouverture de session FactoryTalk Administration Console
ou à toute autre application FactoryTalk
.
IMPORTANT:
Lorsque l'authentification unique est activée, le fait de quitter
FactoryTalk Administration Console
ou d'autres produits FactoryTalk
n'entraîne pas la déconnexion de FactoryTalk
. L'utilisateur reste connecté sur FactoryTalk
jusqu'à ce qu'il utilise l'outil Connexion à
pour se déconnecter de FactoryTalk
FactoryTalk
, ou que l'ordinateur se déconnecte de Windows
.Pour se connecter à
FactoryTalk
:- Double-cliquez sur l'icôneFactoryTalk Directorydans la zone de notification de la barre des tâchesWindows. Vous pouvez également accéder àRockwell Software > Connexion à FactoryTalk.
- DansRépertoire,sélectionnezRéseauouLocal.
- Si la connexion à l'aide d'un badge est activée, scannez votre badge sur le lecteur de carte.
- Si un mot de passe est requis en plus du badge, saisissez leMot de passeet sélectionnezOK.
- Si la connexion utilise uniquement un mot de passe, saisissez leNom d'utilisateuret leMot de passe, puis sélectionnezOK.
Fournir une réponse