Modifier la connexion

Utilisez l'outil
Connexion à FactoryTalk
pour vous connecter à
FactoryTalk Directory
avec un autre compte utilisateur. Par exemple, connectez-vous à un
FactoryTalk Directory
(réseau ou local) avec un compte utilisateur et à l'autre répertoire avec un compte utilisateur différent.
Pour modifier la connexion
  1. Double-cliquez sur l'icône
    FactoryTalk Directory
    dans la zone de notification de la barre des tâches
    Windows
    ou démarrez l'utilitaire
    Connexion à FactoryTalk
    .
  2. Dans
    Connexion à FactoryTalk
    , dans
    Répertoire
    sélectionnez le répertoire à connecter (
    Local
    ou
    Réseau
    ).
  3. Si vous êtes actuellement connecté au répertoire, sélectionnez
    Modifier la connexion
    , si vous ne vous êtes pas connecté,
    sélectionnez
    Se connecter.
    Connexion à
    FactoryTalk
    - (Réseau ou Local)
    s'affiche.
    • Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis, entrez le
      nom d'utilisateur
      et le
      mot de passe
      du compte d'un utilisateur FactoryTalk, d'un utilisateur Windows, d'un utilisateur Microsoft Entra ID, d'un groupe d'utilisateurs LDAP ou d'OpenID Connect par défaut.
    • Si un badge est requis, appuyez sur le badge sur le lecteur de carte.
    • Si un badge et un mot de passe sont requis, appuyez le badge sur le lecteur de carte, puis saisissez le mot de passe.
      FactoryTalk
      se connecte immédiatement au réseau sélectionné avec les nouvelles informations d'identification du compte utilisateur. L'outil
      Connexion à FactoryTalk
      affiche les détails de la connexion au compte.
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal