Ajouter des comptes à un groupe d'utilisateurs FactoryTalk

À tout moment après la création d'un groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
, ajoutez ou supprimez les comptes utilisateurs qui appartiennent au groupe. Les membres d'un groupe d'utilisateurs lié à
Windows
ne peuvent pas être ajoutés ni supprimés. Les comptes utilisateurs individuels liés à
Windows
peuvent toutefois être ajoutés aux groupes d'utilisateurs
FactoryTalk
.
CONSEIL:
Vous pouvez également modifier les groupes auxquels appartient un utilisateur. Utilisez les
Propriétés de l'utilisateur d'abonnement au groupe
pour ajouter ou supprimer des groupes d'utilisateurs d'un compte utilisateur lié à
FactoryTalk
ou à
Windows
.
Pour ajouter des comptes à un groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système
    >
    Groupes d'utilisateurs
    , puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte de groupe d'utilisateurs et sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Sélectionnez
    Ajouter
    .
  3. Dans
    Sélectionner l'utilisateur ou le groupe
    , sélectionnez chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs à ajouter au compte de groupe d'utilisateurs. Utilisez les options sous
    Filtres
    pour afficher uniquement les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs ou tous les comptes. Sélectionnez
    OK
    lorsque vous avez terminé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal