Ajouter un groupe d'utilisateurs FactoryTalk

Créez un nouveau groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
afin de gérer les autorisations de sécurité des utilisateurs spécifiés en tant que groupe. Modifiez les abonnements d'un compte utilisateur afin de modifier rapidement les ressources auxquelles un utilisateur peut avoir accès.
Un groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
peut contenir :
  • Comptes de groupes d'utilisateurs liés à Windows
  • Comptes de groupes d'utilisateurs liés à LDAP
  • Comptes de groupes d'authentification dans le cloud
  • Des comptes utilisateurs
    FactoryTalk
  • Comptes d'utilisateurs liés à
    Windows
Utilisez l'option
Nouveau groupe d'utilisateurs
pour ajouter un compte de groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
à
FactoryTalk Directory
qui est distinct d'un compte de groupe d'utilisateurs
Windows
. Spécifiez ensuite l'identité du compte de groupe (par exemple, le nom du groupe) ainsi que les comptes utilisateurs qui en sont membres. Supprimer un groupe d'utilisateurs lorsqu'un compte de groupe spécifique n'est plus nécessaire pour gérer un groupe d'utilisateurs.
Conditions préalables
L'ajout d'un groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
nécessite les autorisations suivantes :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
Pour ajouter un compte de groupe d'utilisateurs
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système
    >
    Groupes d'utilisateurs.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    Groupes d'utilisateurs
    , pointez sur
    Nouveau
    et sélectionnez
    Groupe d'utilisateurs
    .
  3. Saisissez un nom pour le groupe dans la zone
    Nom
    .
  4. (facultatif) Saisissez toutes les remarques concernant le groupe dans la zone
    Description
    .
  5. (facultatif) Dans la zone
    E-mail
    , saisissez une seule adresse e-mail ou adresse de groupe à associer à ce compte de groupe.
  6. Pour ajouter des comptes utilisateurs au groupe, sélectionnez
    Ajouter
    . Dans
    Sélectionner l'utilisateur ou le groupe,
    sélectionnez les utilisateurs ou les groupes à ajouter au nouveau compte de groupe d'utilisateurs. Sous
    Filtrer les utilisateurs
    , sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Afficher les groupes uniquement
    • Afficher les utilisateurs uniquement
    • Afficher tout
    • Créer nouveau
  7. Sélectionnez
    OK
    pour ajouter l'utilisateur ou le groupe sélectionné à la
    Liste des membres
    dans
    Nouveau groupe d'utilisateurs
    .
  8. Sélectionnez
    OK
    lorsque vous avez terminé de créer le groupe d'utilisateurs
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal