Comptes et groupes

Créez des comptes pour des utilisateurs, des ordinateurs et des groupes d'utilisateurs et d'ordinateurs pour définir la personne chargée d'exécuter des actions et à partir de quel emplacement.
Les paramètres de sécurité des comptes sont stockés dans
FactoryTalk Directory
et sont distincts pour les répertoires locaux et réseau
FactoryTalk
. Sécurisez autant que possible les ressources en définissant les autorisations de sécurité pour les comptes de groupe. Ajoutez aux groupes des comptes utilisateurs et groupes pour que tous les comptes individuels des groupes disposent de ces paramètres de sécurité.
Comptes utilisateurs et comptes groupes d'utilisateurs
Les comptes des utilisateurs et groupes d'utilisateurs peuvent établir des liens vers des comptes dans un domaine ou un groupe de travail
Windows®
, ou être séparés de ceux de l'onglet
Windows
.
Si les besoins de sécurité du système
FactoryTalk
sont les mêmes que ceux d'un serveur de domaine
Windows
,
Microsoft®
Entra ID, OIDC sur site, OKTA, MyRockwell ou LDAP, l'utilisation d'utilisateurs ou de groupes liés à
Windows
, de groupes d'authentification dans le cloud ou de comptes de groupes d'utilisateurs liés à LDAP constitue un moyen pratique d'ajouter un grand nombre d'utilisateurs ou de groupes existants issus de
Windows
, du site Microsoft Entra ID, du site OIDC ou d'un serveur de domaine LDAP au système
FactoryTalk
. Les propriétés des comptes (par exemple, la modification éventuelle des mots de passe par les utilisateurs) sont héritées directement des comptes
Windows
et sont mises à jour automatiquement lorsqu'ils sont modifiés dans
Windows
. Il n'est pas nécessaire de séparer l'administration des comptes.
IMPORTANT:
Microsoft a renommé Azure Active Directory (Azure AD) en Microsoft Entra ID.
Les comptes utilisateurs ou comptes de groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
permettent un accès sécurisé à votre système
FactoryTalk
, indépendamment du niveau d'accès que possèdent les utilisateurs dans
Windows
. Si les critères de sécurité de votre système
FactoryTalk
sont différents de ceux de votre réseau
Windows
, les comptes utilisateurs
FactoryTalk Directory
fournissent les avantages et la commodité d'une administration centralisée sans la nécessité d'un domaine
Windows
. Les comptes de groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
, de groupes d'authentification dans le cloud ou de groupes d'utilisateurs liés à LDAP conservent également leurs paramètres de sécurité si le
FactoryTalk Directory
est déplacé vers un nouveau domaine.
Comptes ordinateurs et groupes d'ordinateurs
Il est parfois nécessaire de restreindre l'accès aux ressources en fonction de l'emplacement physique d'un utilisateur. Certaines opérations critiques nécessitent la mise en place d'une sécurité de ligne visuelle pour exiger que les ordinateurs soient situés dans le champ de l'équipement qu'ils contrôlent. Par exemple, un analyste système peut déterminer si la sécurité est respectée uniquement dans le cas où un équipement particulier est commandé à partir d'un seul poste de travail ou d'un groupe de postes de travail d'un opérateur spécifique étant physiquement situés dans un champ visuel dégagé par rapport à la machine.
Les comptes d'ordinateur et les comptes de groupes d'ordinateurs ne sont pas liés à
Windows
. Les comptes des ordinateurs qui n'existent pas encore dans
Windows
peuvent être créés dans un répertoire
FactoryTalk Directory
local. Cependant, le nom du compte d'ordinateur doit correspondre au nom d'ordinateur
Windows
pour que les paramètres de sécurité associés à l'ordinateur prennent effet. Étant donné qu'un
FactoryTalk
Local Directory s'exécute sur un seul ordinateur, ajoutez des comptes d'ordinateur uniquement à un
FactoryTalk
Local Directory.
Etat des comptes
Par défaut, les comptes d'utilisateurs ont un état actif, ce qui signifie que le compte peut être utilisé pour accéder aux ressources. Les autres états possibles du compte sont :
  • Désactivé pour empêcher l'utilisateur d'accéder au compte temporairement.
  • Verrouillé, le mot de passe erroné a été saisi plusieurs fois.
  • Supprimé pour empêcher l'utilisateur d'accéder au compte de façon permanente.
  • Inconnu, ce qui signifie que l'information sur le compte n'a pas pu être obtenue à partir du réseau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal