Gérer les ordinateurs
Utilisez .
FactoryTalk Administration Console
pour gérer les comptes ordinateurs dans une instance de FactoryTalk
Network Directory. FactoryTalk
Local Directory n'utilise pas de comptes ordinateurs car toute l'activité du répertoire est limitée à l'ordinateur local. Pour plus d'informations sur les conventions de dénomination des ordinateurs, consultez la rubrique consacrée au nouvel ordinateur dans l'FactoryTalk Services Platform
aide
CONSEIL:
À partir de la version 6.31.00, FactoryTalk Services Platform fournit l'historique d'utilisation pour gérer les ordinateurs du système FactoryTalk.
Tâches liées à la gestion des ordinateurs :
- Afficher l'Historique d'utilisation du système FactoryTalk des ordinateurs
- Ajouter des abonnements au groupe
- Supprimer des abonnements du groupe
- Modifier le nom d'un ordinateur client
- Modifier le nom d'un ordinateur serveur
- Définir le remplacement des politiques de cache du répertoire
- Outrepasser la politique système d'activation de syslogIMPORTANT:La gestion des ordinateurs nécessite des autorisations explicites. Pour vérifier les autorisations, dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème, puis cliquez avec le bouton droit surOrdinateurs et groupeset sélectionnezSécurité.Confirmez les autorisations répertoriées dans les conditions requises pour la tâche avec le compte d'utilisateur connecté.
Fournir une réponse