Modifier le nom du serveur FactoryTalk Directory sur un ordinateur client
Le serveur
FactoryTalk
Network Directory agit comme un carnet d'adresses électronique pour aider les ordinateurs à se retrouver entre eux sur le réseau. Si le nom de l'ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk
Network Directory a changé, mettez à jour le serveur Network Directory et tous les ordinateurs client connectés au serveur pour qu'ils puissent s'y connecter.Après avoir mis à jour le nom de l'ordinateur de serveur
FactoryTalk Directory
, suivez les étapes ci-dessous pour modifier le nom du serveur FactoryTalk Directory
sur tous les ordinateurs client connectés au serveur.Pour modifier le nom du serveur
FactoryTalk Directory
sur un ordinateur client- Sur chaque ordinateur client de Network Directory concerné, accédez àRockwell Software>Outils FactoryTalket ouvrezSpécifier l'emplacement de FactoryTalk Directory.
- Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Network Directory avec votre compte d'administrateurWindows.
- DansEmplacement, sélectionnezFactoryTalk DirectoryParcourir (...).
- DansConfiguration du serveur de, sélectionnezFactoryTalk DirectoryOrdinateur distant, puis spécifiez le nom du nouvel ordinateur pour le serveur Network Directory.
- SélectionnezOK.
- Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Network Directory.Si l'ouverture de session unique est activée sur l'ordinateur, le changement d'emplacement du serveur Network Directory arrête la session de connexion unique. La connexion au nouveau serveur Network Directory établit de nouvelles informations d'identification de connexion unique pour tous les produitsFactoryTalkconcernés sur l'ordinateur.
Fournir une réponse