Définir la politique syslog d'un ordinateur

Les configurations syslog dans
FactoryTalk
sont gérées à l'échelle du système dans les
Politiques système
. Utilisez ces configurations pour modifier :
  • Paramètres du collecteur syslog
  • Stockage temporaire des messages
  • Catégories de messages
Dans certains cas, vous devez remplacer les paramètres par défaut à l'échelle du système ou les paramètres des groupes d'ordinateurs et spécifier la politique syslog d'un ordinateur spécifique. Si la politique syslog d'un groupe d'ordinateurs est désactivée, la politique syslog des ordinateurs du groupe d'ordinateurs est désactivée et ne peut pas être modifiée. Si la politique syslog d'un groupe d'ordinateurs est activée, vous pouvez modifier la politique syslog des ordinateurs du groupe d'ordinateurs selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la façon de définir la politique système syslog pour un groupe d'ordinateurs, reportez-vous à Définir la politique syslog d'un groupe d'ordinateurs.
Conditions préalables
La définition de la politique système syslog d'un ordinateur nécessite les autorisations suivantes :
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
  • Commun> Ecriture
  • Commun > Configurer la sécurité
Pour définir la politique système syslog d'un ordinateur
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système > Ordinateurs et groupes > Ordinateurs
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Sélectionnez l'onglet
    Diagnostics
    .
  4. Activez ou désactivez le transfert syslog pour l'ordinateur.
  5. Sélectionnez
    Appliquer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal