Définir la politique syslog d'un groupe d'ordinateurs
Les configurations syslog dans
FactoryTalk
sont gérées à l'échelle du système dans les Politiques système
. Utilisez ces configurations pour modifier :- Paramètres du collecteur syslog
- Stockage temporaire des messages
- Catégories de messages
Dans certains cas, il est nécessaire de remplacer les paramètres par défaut à l'échelle du système et de spécifier la politique syslog pour un groupe d'ordinateurs spécifique. Si la politique syslog d'un groupe d'ordinateurs est désactivée, la politique syslog des ordinateurs du groupe d'ordinateurs est désactivée et ne peut pas être modifiée. Si la politique syslog d'un groupe d'ordinateurs est activée, vous pouvez modifier la politique syslog des ordinateurs du groupe d'ordinateurs selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la façon de définir la politique système syslog pour un ordinateur, reportez-vous à Définir la politique syslog d'un ordinateur.
Conditions préalables
Pour définir la politique système syslog pour un groupe d'ordinateurs, les autorisations suivantes sont requises :
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Ecriture
- Commun > Configurer la sécurité
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Ordinateurs et groupes > Groupes d'ordinateurs.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur, puis sélectionnezPropriétés.
- Sélectionnez l'ongletDiagnostics.
- Activez ou désactivez le transfert syslog pour le groupe d'ordinateurs.
- SélectionnezAppliquer.
Fournir une réponse