Gérer des groupes d'ordinateurs

Créez un groupe d'ordinateurs pour gérer la sécurité des ordinateurs qui partagent les mêmes exigences de sécurité, tels que les groupes basés sur l'emplacement physique des ordinateurs ou les tâches effectuées à l'aide de ces ordinateurs. Exemple : Créez un groupe d'ordinateurs pour appliquer une stratégie qui garantit que les ordinateurs sont situés au même endroit que l'équipement qu'ils contrôlent.
Les comptes ordinateurs et de groupes d'ordinateurs ne sont pas liés au compte ordinateur
Windows
. Les comptes ordinateurs
FactoryTalk Directory
peuvent être créés avant le déploiement d'un ordinateur. Cependant, le nom du compte d'ordinateur doit correspondre au nom d'ordinateur
Windows
pour que les paramètres de sécurité associés à l'ordinateur prennent effet. Si le nom de l'ordinateur change dans
Windows
, le nom du compte d'ordinateur
FactoryTalk Directory
correspondant doit être modifié manuellement.
Les comptes ordinateurs et de groupe d'ordinateurs ne sont utilisés qu'avec
FactoryTalk
Network Directory.
Tâches liées à la gestion des groupes d'ordinateurs :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal