Supprimer un ordinateur d'un groupe

Pour arrêter de gérer les paramètres de sécurité d'un ordinateur par le biais d'un compte de groupe d'ordinateurs, supprimez l'ordinateur du groupe.
Conditions préalables
La suppression d'un ordinateur d'un compte de groupe nécessite les autorisations suivantes :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
Pour supprimer un ordinateur d'un groupe
  1. Dans l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système
    >
    Groupes d'ordinateurs
    , puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'ordinateurs et sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Dans
    Propriétés générales du groupe d'ordinateurs
    , dans la liste
    Membres
    , sélectionnez l'ordinateur, puis sélectionnez
    Supprimer
    .
  3. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal